Parker Latin America

Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional

Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional - Maleta permite simulación didáctica en malla abierta o cerrada - Parker Latin AméricaAtenta a las demandas y tendencias más recientes del mercado y con el objetivo de diseminar el conocimiento sobre esa tecnología, Parker presenta su nueva maleta de Hidráulica Proporcional para pruebas y entrenamiento. Desarrollada por el Departamento Parker Training, la maleta ha sido diseñada con la más moderna tecnología de control y mandos hidráulicos, posibilitando dos aplicaciones distintas:

Entrenamiento - En Instituciones de Enseñanza (Escuelas Técnicas, Universidades y Facultades), el kit permite al alumno conocer y desarrollar actividades prácticas para el aprendizaje de la tecnología Hidráulica Proporcional;

Pruebas en campo - En las empresas, es una herramienta indispensable en la evaluación y mantenimiento de válvulas hidráulicas proporcionales, pues cuenta con rutinas exclusivas para pruebas.

En esta nueva versión están incluidos todos los recursos necesarios para el control y simulación didáctica de la nueva generación de válvulas proporcionales hidráulicas, con rutinas propias manuales y automáticas, trabajando en malla de control abierta o cerrada.

Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional - Maleta práctica para el transporte - Parker Latin AméricaEntre otros recursos, el kit reúne maleta, válvula direccional 4/3 vías, válvula de alivio de presión y cilindro hidráulico de doble acción. El gerenciamiento de las señales de mando y de feedback se realiza por medio del controlador inteligente PAC (Parker Automation Controller), mientras que la Interfaz Hombre-Máquina con pantalla táctil Pac Terminal hace más dinámica la interpretación de los datos de control y la interactividad con el equipo, permitiendo el monitoreo en tiempo real de las condiciones de operación de los equipos probados.

Para entrnamientos y pruebas

La principal ventaja de este nuevo kit es que él puede ser utilizado tanto para entrenamientos como para pruebas: escuelas que quieran ofrecer a sus alumnos lo que hay de mejor en este campo de la hidráulica, así como responsables del mantenimiento en empresas que desean realizar pruebas en válvulas y componentes ya pueden adquirir esa maleta de Parker .Otro aspecto innovador en esta solución es que ella permite realizar comandos por medio de una aplicación vía Wi-Fi.

El kit, que trae ejercicios preestablecidos y que pueden ser programados por el instructor, tiene como principales recursos:

• Control de válvulas proporcionales direccionales, de presión o de flujo con electrónica interna (OBE) o externa vía controlador Parker
• Parametrización de las variables de control proporcional realizada vía software ProPxD, disponible gratuitamente vía internet
• Mantenimiento de memoria de las programaciones, incluso después del desligamento del equipo.
• Posibilidad de estudio gráfico del desempeño de la válvula probada (análisis predictivo)
• Conector para prueba de válvulas con electrónica externa (separada de la válvula)

Tecnología creciente

Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional - Interior de la maleta de Hidráulica Proporcional - Parker Latin AméricaCada día más presente en los sistemas industriales, hidráulica proporcional es la tecnología empleada para el control de grandezas hidráulicas de presión y caudal proporcionales a las señales eléctricas aplicadas por tarjetas electrónicas dedicadas. El uso de esta tecnología permite realizar, de forma suave y progresiva, el control de rampas de aceleración y deceleración con altas velocidades y presiones.

Los principales beneficios traídos por la hidráulica proporcional son mayor precisión, reducción en el número de componentes y posibilidad de control en régimen de malla abierta y cerrada, evitando que ocurran eventos no deseados como picos de presión y golpes de ariete.

En este contexto, la nueva maleta ofrecida por Parker se destaca por contemplar todos los beneficios traídos por la tecnología Hidráulica Proporcional. Sepa más en este enlace

Para más informaciones sobre las tecnologías parker, vea el websítio de su región.

Lea más artículos:

Internet de las Cosas llega a la agroindustria

Nuevos componentes aumentan la vida útil de los equipos

Ingeniería sostenible genera rentabilidad

 
 
 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Actualice sus conocimientos sobre seguridad de sistemas neumáticos

Parker acaba de poner a disposición del mercado tres materiales técnicos sobre seguridad de sistemas neumáticos. De forma didáctica, ellos instruyen los profesionales de la industria sobre, por...

Un generador para la producción de vinos

En líneas generales, la manera más rentable para que las industrias puedan obtener el gas nitrógeno (en términos de reducción de costos) es produciéndolo internamente con la ayuda de generadores en...

Parker en el Foro Ejecutivo ProIndustria 2019

Organizado anualmente por el Instituto Mauá de Tecnologia en São Caetano do Sul (Brasil), el Foro Ejecutivo ProIndustria contó con la participación de Parker en su edición de 2019. En el 23...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Conozca el nuevo Kit de Hidráulica Proporcional

Deja un comentario





Captcha