Parker Latin America

GVM: el futuro de la motorización móvil es eléctrico y supercompacto

GVM: el futuro de la motorización móvil es eléctrico y supercompacto - Motor eléctrico GVM: hasta 89% más ligero - Parker Latin América - AutomaciónSuceso en Europa y Estados Unidos, donde ya fue probado en diversas aplicaciones, el nuevo y ultraeficiente motor GVM (Global Vehicle Motor) se destaca entre los más avanzados ya hechos. 

Desarrollado por la División de Automatización Electromecánica de Parker, por sus muchas ventajas el GVM representa el futuro de la motorización en las máquinas agrícolas – que a partir de ahora promete ser más eficiente y sostenible. Se trata de un motor eléctrico de corriente continua hasta un 89% más ligero y un 95% más compacto que un motor de inducción de 3.000 rpm / 110 kW, el que lo hace ideal para una serie de aplicaciones vehiculares, donde peso y tamaño reducidos son esenciales.

Su característica de baja inercia permite aceleración / deceleración extremadamente rápidas y funcionamiento silencioso. Compatible con accionamientos capaces de controlar el torque y la velocidad, el GVM tiene operación limpia y fácil programación.

Parker está presentando esta tecnología innovadora para que los fabricantes de máquinas consideren sustituir algunos accionamientos por las soluciones eléctricas o híbridas (electrohidráulicas), que traen ganancia de desempeño.

Otra ventaja del GVM es el control de movimiento más preciso, especialmente en las operaciones que exigen variación frecuente de velocidad, como en los rodillos alimentadores de las cosechadoras utilizadas en las usinas sucroenergéticas. Esta tecnología puede sustituir incluso motores diesel en aplicaciones de tracción o accionar conjuntos hidráulicos que demanden mayor potencia en un circuito independiente del motor principal. 

Vea en el vídeo abajo la exitosa aplicación de esta tecnología en motocicletas de competición.

Para más informaciones sobre estas y otras tecnologías Parker, vea el website de su región.

Lea más artículos:

Conozca el motor hidráulico Parker Calzoni

Más compactos, más fuertes y (mucho) más eficientes

Eletromecánica Parker agrega valor en la industria con soluciones diferenciadas

 
Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Actualice sus conocimientos sobre seguridad de sistemas neumáticos

Parker acaba de poner a disposición del mercado tres materiales técnicos sobre seguridad de sistemas neumáticos. De forma didáctica, ellos instruyen los profesionales de la industria sobre, por...

Un generador para la producción de vinos

En líneas generales, la manera más rentable para que las industrias puedan obtener el gas nitrógeno (en términos de reducción de costos) es produciéndolo internamente con la ayuda de generadores en...

Parker en el Foro Ejecutivo ProIndustria 2019

Organizado anualmente por el Instituto Mauá de Tecnologia en São Caetano do Sul (Brasil), el Foro Ejecutivo ProIndustria contó con la participación de Parker en su edición de 2019. En el 23...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to GVM: el futuro de la motorización móvil es eléctrico y supercompacto

Deja un comentario





Captcha