Parker Latin America

Ingeniería sostenible genera rentabilidad

Inginería sostenible genera rentabilidad - Empresas de el todo mundo han adoptado prácticas alienadas con conservación de recursos naturales - Parker LA - Automotation Desde que el tema de la sostenibilidad ambiental ganó proyección, las empresas de todo el mundo han adoptado prácticas alineadas con la conservación de recursos naturales en sus actividades. Después de dos décadas del inicio de este movimiento, ya se han establecido algunos hitos. La venta de créditos de carbono es uno de ellos, así como la definición de procedimientos para la certificación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de empresas ante las nuevas demandas de mercado.

Lucros ambientales

Expertos en gestión empresarial dicen que es necesario superar la visión de preservación del medio ambiente como un costo y tratarlo como una oportunidad de inversión.

Muchas empresas que han implementado programas de calidad también están en la vanguardia de la certificación ambiental ISO 14001, obteniendo así una ventaja competitiva importante, ya que esta questión enreda muchos factores en la producción, distribución y consumo de productos.

Hacer las operaciones más sostenibles es una decisión estratégica, ya que los beneficios no se limitan al aspecto ambiental. Procesos sostenibles producen más, utilizando menos combustible, energía, materias primas, lubricantes y componentes. Al adoptar soluciones que evitan las fugas, reduciendo con esto el número de paradas para mantenimiento o extendiendo la vida útil de las máquinas, por ejemplo, las organizaciones obtienen beneficios inmediatos de rentabilidad.

En otras palabras: operaciones más sostenibles están directamente relacionadas con la gestión de pérdidas. En cualquier actividad productiva tenemos entradas (materias primas, mano de obra, recursos como agua, aire, energía, etc.), procesamiento y salida (productos o servicios). La diferencia entre lo que entró y lo que salió del proceso son pérdidas (materiales, energía, etc.) de operación. La forma ideal de avanzar es trabajar para reducir al máximo estas pérdidas (eliminando fugas, generación de residuos y desecho de materiales, por ejemplo). Una buena gestión de pérdidas permite reducirlas a fin de hacer la operación más sostenible y también más rentable.

En la práctica

Inginería sostenible genera rentabilidad - Proponendo la sustitución de prácticas convencionales por tecnologías más avanzadas y eficientes - Parker LA - AutomociónProponendo la sustitución de prácticas convencionales por tecnologías más avanzadas y eficientes, Parker ha ayudado clientes de todo el mundo a lograr eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de los procesos. Al ofrecer seguridad y alta performance, los componentes y sistemas Parker contribuyen para el ahorro de recursos naturales y la reducción de emisiones.

Estas soluciones están proyectadas para aumentar la productividad en diversos secores de mercado y tienen un alto potencial para generación de savings – Y eres así que se convierten doblemente en atractivos para las compañías que desean minimizar la llamada huella de carbono en sus operaciones, al mismo tiempo que se quedan más competitivas en sus mercados.

Vea a continuación y en los próximos artículos de esta serie las 16 soluciones innovadoras que permiten obtener estos beneficios.

Para reducir el consumo de energía

1 - Sistemas de almacenamiento de energía

Los inversores Parker 890GT-B y 890GT-R son equipos innovadores que permiten converter, estabilizar y almacenar la energía proporcionada por cualquier fuente de generación. Con potencia de 88 kW a 2 MW, el inversor puede ser utilizado para la regulación de frecuencia, pico de demanda, apoyo a fuentes renovables, apoyo al microgrid, servicios ancilares, control VAR y otras aplicaciones de toda la cadena de generación, transmisión y distribución de energía electrica, trayendo beneficios para este sector.

El equipo tiene sistema avanzado de refrigeración para garantizar el funcionamiento fiable. Patentado por Parker, este sistema de fluido no conductivo asegura la eficiencia del inversor hasta en 98,7%.

Vea la continuación de este artículo en los próximos posts.

Para más informaciones de tecnologías Parker, vea el website de Parker LA

Lea más artículos

Tecnología para el sector Life Sciences

Solución de alto desempeño para inversores de frecuencia

¿Cómo encontraron ahorros tres plantas automotrices en una soldadura más limpia?

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Ventajas de la nueva generación de equipos conectados

En la materia "Equipos hidráulicos en nube", vimos que con la adopción de los nuevos ambientes digitales empleados para conectar sistemas electrónicos de control en nube, los fabricantes de máquinas y...

Equipos hidráulicos en nube

Con la adopción de los ambientes digitales empleados para conectar sistemas electrónicos de control en nube, los fabricantes de máquinas e implementos que incorporaren los nuevos sistemas hidráulicos...

Dimensionar O-Rings se quedó más fácil

Dos factores son igualmente importantes para el rendimiento y la confiabilidad de un anillo de sellado O-Ring: el tamaño correcto y el material adecuado. La nueva aplicación O-Ring Selector de...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Ingeniería sostenible genera rentabilidad

Deja un comentario





Captcha