Parker Latin America

Nuevos componentes aumentan la vida útil de los equipos

Nuevos componentes aumentan la vida útil de los equipos - Desgaste de equipos puede ser evitado con buena filtración - Parker Latin América - Climate ControlLos sistemas de climatización y refrigeración desempeñan un papel esencial en la vida de las personas, no sólo por la comodidad de los ambientes climatizados, pero también por contribuir a la conservación de alimentos y otros productos perecederos, como medicamentos e insumos hospitalarios.

Así como cualquier equipo eléctrico, los sistemas de climatización y refrigeración necesitan un mantenimiento adecuado para garantizar que los resultados del proceso sean alcanzados con máxima eficacia. La buena noticia es que, con las tecnologías actuales, es posible sustituir los componentes que ya alcanzaron su vida útil por otros que ofrecen más ventajas.

Parker Sporlan

Siendo propietaria de la marca Sporlan, Parker cuenta con una línea completa de filtros y válvulas que auxilian en el mejor funcionamiento de equipos como balcones y cámaras frigoríficas de refrigeración y aparatos de aire acondicionado. Los principales destaques de esta línea son las válvulas de expansión mecánicas y eléctricas; los controladores digitales de temperatura y presión, el detector de fugas y la prueba de acidez, además de productos innovadores, como las conexiones ZoomLockTM.

Nuevos componentes aumentan la vida útil de los equipos - Stand Parker Sporlan en la Febrava 2017 - Parker Latin América - Climate ControlAdemás de aumentar la vida útil de los equipos, las soluciones Parker Sporlan para climatización y refrigeración ayudan en la reducción del consumo de energía eléctrica. Esta reducción puede llegar hasta a un 30%, debido a las válvulas de expansión eléctricas que trabajan de acuerdo con la carga térmica local. Otro beneficio es la mayor eficiencia en el control del deshielo de máquinas para refrigeración. "Cerca de un 20% de los deshielos son innecesarios y ocurren por falta de estos controles", resalta Carlos Costa, supervisor de Ventas y Marketing de Parker.

En la opinión de Costa, los gestores de mantenimiento deben estar atentos a las nuevas tecnologías, pues ellas traen ganancias para las empresas que las utilizan. "Muchas veces el profesional opta por sustituir los componentes desgastados por otros del mismo modelo", comenta Costa. "Sin embargo, es importante recordar que la adopción de componentes con tecnología superior genera mayor economía a lo largo del tiempo", evalúa.

Para más informaciones sobre las tecnologías Parker, vea el website de su región.

Lea más artículos:

Soldadura fuerte, ¡no más!

Mantener el aire comprimido libre de contaminaciones se quedó más fácil

Filtración: tres soluciones para la industria

 

 

Categorías
Publicaciones Recientes de Autor

Ahorro garantizado

A lo largo de los años, varios cambios ocurrieron en el proceso de producción de la cerveza. Debido a la diversificación de productos y el consiguiente incremento del costo de la producción, se...

Dirección eléctrica proporciona autobuses y utilitarios más ecológicos

Como consecuencia directa de la evolución de la tecnología aplicada al segmento automovilístico, los vehículos híbridos pasaron a ser producidos en mayor volumen, contribuyendo a la reducción de...

Generadores de nitrógeno ahorran recursos en las bodegas

Durante el proceso de fabricación de vinos, la presencia de oxígeno provoca el crecimiento de levaduras y bacterias que causan el deterioro del producto final y alteran su aroma, color y sabor. Para...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Nuevos componentes aumentan la vida útil de los equipos

Deja un comentario





Captcha