Parker México Team

¿Eligiendo entre Acero o Perfiles de Aluminio Estructural? Lea esto.

Choosing Between Steel or Aluminum for Your Machine - Read this - Aluminum IPS Structural Framing - Electromechanical Drives Division - Parker Hannifin Corporation¿Está en el punto donde debe decidir sobre el armazón estructural para su máquina? Aún cuando existen muchas presentaciones, artículos y foros en línea que proveen información útil para los ingenieros que se encuentran en este punto de decisión sobre el diseño de su máquina, a veces es buena idea tomar el consejo de un socio de confianza.

Nuestro propósito en esta publicación es proveerle información para que tome una decisión informada entre elegir estructuras de Acero o Aluminio Estructural.

Tiene múltiples decisiones que tomar cuando diseñe una aplicación. Algunas de las decisiones fundamentales involucran la selección del tipo de material necesario para construir propiamente la maquina; como será el encerramiento o guardas de protección; o posiblemente determinar qué tan modular queremos que sea la máquina. Típicamente, la selección de material se reduce a dos opciones: estructuras de acero con soldadura y pintura o Perfiles de Aluminio estructural.

Costo Total de la Máquina

Si compara el precio del material por kilo, el acero parecerá muy atractivo. Los perfiles de aluminio parecerán costar más debido al precio de los metales, pero vamos a considerar algunos otros factores. Aún cuando el acero es cerca de 2.5 veces más denso y ciertamente adecuado para aplicaciones de alta vibración y carga pesada, construir con perfiles de aluminio puede resultar en ahorro de costos por muchas razones.

Ahorros en Mantenimiento

  • Es fácil reemplazar componentes en una estructura de aluminio, específicamente es un sistema de perfiles con ranura T.
  • Herramientas de bajo costo para el ensamble (llaves Allen, Destornilladores y posiblemente un mazo de goma)
  • El tiempo es dinero – Podrá completar una estructura diseñada con perfiles de aluminio más rápido que un diseño con acero y soldadura.

    Choosing Between Steel or Aluminum for Your Machine? Read this. Automation machine with Tslot framing and aluminum machine base - Electromechanical & Drives Division - Parker Hannifin Corporation

Aproximadamente 33% más ligero que el acero

  • Mayor rapidez en maquinado
  • Menor costo de ensamble
  • Herramientas de corte comunes
  • Facilidad en modificaciones

Sustentabilidad y Vida útil del Aluminio

  • Cargas más ligeras requieren motores y mecanismos más pequeños.
  • Sustentabilidad y vida útil más larga - Más del 75% del aluminio producido desde 1888 se encuentra todavía en uso productivo hoy (Fuente: http://recycling.world-aluminium.org)

Estos son solo algunos de los factores generadores de valor a considerar cuando decida el  tipo de material a utilizar en tus estructuras, visto a través del lente del costo total de máquina. Utilice este conocimiento a su favor y antes de que inicie su siguiente proyecto,  descargue nuestro check list para diseños estructurales.

Manténgase en contacto para futuras publicaciones entre las que incluiremos diferencias en las aleaciones de aluminio, guardas de seguridad, y mucho más.

Revise nuestra oferta completa de perfiles y accesorios dando clic aqui

 

Categorías
Publicaciones Recientes por Autor

Reducción de Emisiones por Fugas - Cumplimiento con las Normas ISO con Válvulas de Instrumentación de Procesos

El manejo de emisiones es el reto más grande para muchas compañías. Solo en Europa, una típica refinería puede perder entre 600 y 10,000 toneladas de emisiones por fugas cada año; y la mayoría...

Las Emociones de los Parques Temáticos se Deben en Gran Parte a la Hidráulica y los Acumuladores

Las emociones de los parques temáticos se deben en gran parte a la hidráulica y los acumuladores. La mayoría de las personas disfrutan de los parques temáticos como un lugar para despejarse del...

Instrucciones de Ensamble para Asegurar Conexiones Libres de Fuga con la Tecnología Cara Plana (ORFS).

Independientemente del tipo de puerto que tengan sus conexiones, es importante conocer y usar los pasos de montaje e instalación adecuados. Hoy estamos hablando de las conexiones cara plana también...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to ¿Eligiendo entre Acero o Perfiles de Aluminio Estructural? Lea esto.

Fernando Vela
Gracia muy interesante

Deja un comentario





Captcha