Blogs de Tecnología en Control y Movimiento | Parker México

3 Procesos de Microfiltración que Reducen los Microplásticos en Agua Embotellada

3 Filtration Solutions to Reduce Microplastics in Bottled Water - Bottled Water - Parker Bioscience Division

En medio de la creciente preocupación por el impacto ambiental de los desechos plásticos, la Organización Mundial de la Salud ha iniciado planes para investigar los peligros potenciales para la salud que plantea la ingestión de partículas microplásticas que se encuentran presentes en el agua embotellada. Todo esto inició debido a la investigación realizada por la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia, que investigó el contenido de polímeros de 11 marcas diferentes de agua embotellada. El resultado de la investigación fue que, de 259 botellas individuales analizadas, el 93% reveló contaminación microplástica.

En promedio, se encontraron 10,4 partículas microplásticas, mayores de 100 µm por litro de agua. Aún más preocupantes, las partículas más pequeñas, con un tamaño de 6.5-100 µm, se encontraron a una concentración promedio de 325 partículas / L.

Actualmente hay una falta de investigación sobre la ingestión de microplásticos y su riesgo potencial para la salud. Sin embargo, el profesor Mason de la Universidad explica que el más pequeño de estos polímeros microscópicos puede romper la pared del tracto gastrointestinal, donde pueden acumularse en los ganglios linfáticos o incluso en el hígado del consumidor. Además, el más grande de estos microplásticos, aunque es incapaz de romper la pared gastrointestinal y probablemente se excreta, puede liberar químicos dañinos durante su viaje a través del sistema digestivo.

Debido a la falta de evidencia de los efectos del consumo de microplásticos, no hay regulaciones legales sobre el contenido del agua embotellada. En cualquier caso, los consumidores están cada vez más preocupados por la presencia de tales contaminantes en el agua que consumen.

Es probable que la contaminación microplástica se deba a la contaminación del agua antes del embotellado, o al propio proceso de embotellado, lo que pone de manifiesto la evidente necesidad de control microplástico tanto del producto como del proceso de envasado. Las partículas encontradas por los investigadores en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia tenían un tamaño mayor de 6.5 µm. Las soluciones de microfiltración para la industria de alimentos y bebidas ofrecidas por Parker Bioscience tienen la capacidad de filtrar partículas de hasta 0.2 µm y, por lo tanto, tienen el potencial de eliminar todos los microplásticos del agua embotellada mediante la implementación de la filtración en el proceso de producción y envasado.

Aplicaciones de filtración en la producción de agua embotellada

1. Microfiltración de agua potable

Los cartuchos de prefiltración de Parker tienen la capacidad de eliminar partículas visibles del agua potable, lo que garantiza un agua clara y visualmente atractiva. Además de la eliminación de partículas visibles, la microfiltración del agua potable elimina las partículas hasta un nivel inferior a la micra, incluidos los microplásticos y los microorganismos que no son visibles a simple vista. Este proceso garantiza que el contenido del agua embotellada esté libre de contaminantes antes del envasado.

2. Microfiltración de gas comprimido en el soplado de botellas

Los científicos que realizaron la investigación encontraron que el 4% de las partículas de más de 100 µm mostraron la presencia de lubricantes industriales. Es probable que estos lubricantes industriales sean una consecuencia de los aerosoles que se encuentran en el gas presurizado sin filtrar, que se utiliza para "soplar" las botellas en sus formas requeridas. La microfiltración en gas comprimido elimina el polvo atmosférico, la humedad, los lubricantes industriales y otros contaminantes que, a su vez, no solo protegen los equipos, sino que también eliminan el riesgo de que estas partículas contaminen el producto.

1

3. Microfiltración de agua utilizada para lavar botellas

Los resultados de la investigación destacaron que el 54% de los polímeros presentes en el agua eran polipropileno, un plástico común utilizado para tapas de botellas, lo que lleva a los investigadores a concluir que la contaminación se debe en parte al proceso de embotellado. La contaminación del agua potable con estos microplásticos puede evitarse lavando a fondo las botellas de plástico con agua libre de contaminantes antes de embotellarlas. Este proceso eliminará cualquier partícula dentro de la botella, que en consecuencia podría quedar suspendida en el producto y ser ingerida por el consumidor.

Resumen

Los cartuchos de microfiltración ofrecidos por Parker Bioscience proporcionan soluciones a la contaminación microplástica del agua embotellada, un problema actual dentro de la industria del agua embotellada. La microfiltración de microplásticos no solo protege la salud del consumidor, sino que también incrementa la confianza del consumidor en la propia marca.

 

Este artículo fue una contribución de Daniel Vecsey, gerente de desarrollo de mercados en la division de Parker Bioscience en el Reino Unido.

 

1

Si usted esta ubicado en México y desea conocer más de esta tecnología, por favor contacte a Jose Luis López, gerente de territorio de filtración de Proceso en Parker Hannifin de México.

 

 

 

 

Contenido Relacionado:

Control Bacterial, ¿Qué está Estropeando mi Cerveza?

Reducción del Consumo de Aire Comprimido en la Fabricación de Bebidas | Caso de estudio

Embotellado de vino móvil: Otra Opción para Vinícolas y Enólogos

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to 3 Procesos de Microfiltración que Reducen los Microplásticos en Agua Embotellada


Deja un comentario





Captcha