Parker México Team

5 Maneras de Mejorar el Flujo de Aire y Reducir los Costos de Operación

neumaticaLa tecnología Neumática es clave para los procesos de fabricación, ya que el aire comprimido es utilizado en todo, desde refrigeración hasta controlar maquinaria automatizada en las líneas de ensamble y empaque.

Como la neumática forma parte importante en la proporción del consumo de energía de una planta, tomar las medidas necesarias para garantizar que el desperdicio y las fugas sean minimizadas, a la vez que se maximiza el flujo de aire en el sistema puede resultar en ahorro de costos considerables y una mayor eficiencia de la planta. 

1. Dimensiona tus componentes neumáticos correctamente

El Viejo dicho “del tamaño de la tubería es el tamaño correcto” ya no es válido debido a que muchos ingenieros se han dado cuenta que los componentes con puertos de gran medida no son la mejor opción para utilizar en un sistema neumático eficiente.

5 Ways to Improve Air Flow and Reduce Operating Costs - Parker P33F Particulate Filter - Parker Hannifin - Pneumatic Division EuropePor ejemplo, un filtro en línea estándar, como un filtro de partículas P33F de Parker, utiliza una acción centrifuga en la cabeza para prevenir que el agua y otras partículas contaminen la línea.
 
Si el filtro tiene un tamaño demasiado grande (de acuerdo al tamaño de la tubería), la acción centrifuga no será lo suficientemente intensa para eliminar el agua.Sin embargo, dimensionarlo muy pequeño resultara en una notable caída de presión.

Encontrar el tamaño exacto de un componente para tu aplicación es crítico para la eficiencia total del Sistema y evitara estas innecesarias caídas de presión.Otro factor a considerar es comprobar si el tamaño de la tubería es el adecuado.

transair

2. Analiza la tubería

En muchos sistemas neumáticos, la tubería se reducirá desde el cabezal de la línea principal hasta la aplicación.
 
Esta tubería a menudo se conecta mediante un conector de acoplamiento rápido, que se une mediante una pieza macho y hembra. Estos conectores son esenciales si necesitas acoplar y desacoplar un dispositivo muchas veces.
 
Además de causar perdida de presión, los conectores pueden también obstruirse con las escamas de oxido que pueden acumularse dentro de las tuberías de acero.
 
Por lo tanto, considera reemplazar la tubería de acero con aluminio, tal como la solución de Parker Transair y cambia a accesorios y conexiones estandarizadas hechas de aluminio o plástico en lugar de acero.
 

3. Adopta la propuesta de doble presión

La mayoría de las aplicaciones aun utilizan un solo circuito de presión – con un único suministro de presión y un sistema de escape doble. Esta configuración proporciona una condición de escape optimas, pero no siempre es la mejor y más eficiente configuración para muchas aplicaciones industriales.

Una técnica alternativa se conoce como sistema de doble presión, más adecuado para aplicaciones donde la misma fuerza no es requerida para la extensión y retracción de un actuador.

Por ejemplo, un cilindro podría necesitar ser extendido para mover una carga a 80 PSI, pero no necesita la misma fuerza para regresar. Mediante el uso de dos reguladores, el cilindro puede ser extendido a 80 PSI y retraído a 30 en un modelo de doble presión para hacer que el sistema sea más eficiente.

Hay muchas formas de lograr estas dos presiones, y algunas son más eficientes que otras, pero el principio básico de mayor presión de salida y menor presión de retracción sigue siendo el mismo en todos los casos.

FRL4. Reemplaza los filtros

Otra forma obvia de optimizar la eficiencia es reemplazar los elementos filtrantes sucios. Los filtros principales típicos en un  circuito neumático son diseñados para filtrar las partículas tan pequeñas como cinco micrones del aire comprimido. Muchos de los filtros comúnmente emplean una acción centrifuga para separar cualquier gota de agua. 
 
Inicialmente, el filtro de partículas podría ser dimensionado con dos o tres libras de presión diferencial. Esto proporciona suficiente contra-presión para la correcta cantidad de flujo de aire y remoción de agua.
 
Sin embargo, cuando la contaminación comienza a cubrir no solo el exterior del elemento sino también las superficies internas, parte del filtro se obstruirá, dejando caer el diferencial de presión de 3 libras constantemente. Finalmente, podría llegar al punto donde 5 a 10 PSI se pierden simplemente porque el elemento esta sucio.
 
Muchos usuarios intentaran sacar el elemento filtrante para limpiarlo y mantener de nuevo el sistema en servicio. Esto no es una buena idea porque muchos de los contaminantes están en el interior y simplemente no pueden ser alcanzados.
 
En lugar de simplemente reemplazar la relativamente parte económica, ellos utilizan el sistema con un filtro obstruido que es más costoso porque el compresor trabaja más para compensar la caída de presión ocasionada. 
 
Una de las razones principales por las que Parker paso de un filtro de fibra de vidrio o de fibra de papel sinterizado a un elemento plástico blanco sinterizado, como se presenta en el filtro de partículas serie Global de Parker, fue obtener una clara indicación visual de cuando se ven sucios y deben ser reemplazados.
 
Conoce más acerca de la serie Global de Parker, un sistema de filtro, regulador y lubricador que mantendrá tu sistema de aire comprimido en condiciones óptimas.
 
 

5. Aire Limpio y Seco

Uno de los principios de la compresión del aire es tomar el aire circundante y transferirlo a un contenedor definido, pero este aire también lleva consigo una gran cantidad de agua, suciedad y todo lo demás que se encuentra en el entorno del compresor.
 
Cuando comprimes el aire, también lo calientas, esta acción genera que el aire retenga mayor porcentaje de humedad hasta que se enfrié nuevamente.
5 Ways to Improve Air Flow and Reduce Operating Costs - Parker P3TJ Dry Air System - Parker Hannifin - Pneumatic Division Europe

A medida que el aire se enfría, el agua se condensa en las tuberías del sistema, que es de donde el agua proviene en el interior de un  sistema. Existen muchos diferentes mecanismos que reducen la cantidad de agua que fluye dentro del sistema neumático, pero uno de los principales equipos son los secadores refrigerantes, enfrían el aire y permiten que el agua se condense y así  pueda ser retirada.

Instalar un secador en el Sistema, como el Sistema de secador de aire serie DAS de Parker, no eliminara toda el agua que contiene, pero si eliminará la mayor parte. Filtros de partículas se utilizan en el sistema en el punto de uso para eliminar el resto de agua y polvo en el sistema.

Simplemente estar con agua en el sistema, generara muchos problemas con la oxidación y algunos otros problemas ambientales.

Todos estos puntos deben considerarse en relación a optimizar la conservación de la energía e impulsar el flujo de aire. Es también muy importante recordar que, a medida que las plantas aumentan de tamaño, también lo hace todo el sistema neumático para hacer frente a la demanda. 

 

Este artículo fue una contribución de Hermann Storck, gerente de producto de preparación de aire, División Neumática Europa, Parker Hannifin Corporation.

GA

Si usted esta ubicado en México y desea conocer más de esta tecnología, por favor contacte a Gerardo Avila, el gerente de producto de Neumática en Parker Hannifin de México. 

 

 

 

Contenido Relacionado:

Conoce tu Sistema Neumático: Detección de Posición Continua

Reducción del Consumo de Aire Comprimido en la Fabricación de Bebidas | Caso de estudio

Tecnologías de Hidráulica y Mercados Clave

Categorías
Publicaciones Recientes por Autor

Importancia de los Subsistemas y Subcomponentes en el diseño de Instrumentación OEM

Un subsistema es un módulo autónomo dentro de un sistema más grande. A menudo en el mercado de ciencias de la vida, los fabricantes buscan socios que se especialicen en una industria específica para...

Fundamentos para Aplicar Válvulas Electrohidráulicas

La base de las válvulas electrohidráulicas es fácil de comprender: Son válvulas operadas eléctricamente que controlan como el fluido hidráulico es enviado hacia los actuadores, para aplicaciones...

Conecta los Puntos Entre las Valvulas Neumaticas y el Ethernet Industrial

Ethernet Industrial está creciendo a un ritmo sorprendente a nivel global. De hecho, las últimas estimaciones sitúan el crecimiento anual en un asombroso 22%, lo que significa que alrededor del...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to 5 Maneras de Mejorar el Flujo de Aire y Reducir los Costos de Operación

Deja un comentario





Captcha