Parker México

Dispensador de Llenado Rápido de Gas Natural Comprimido

​Fast-Fill Compressed Natural Gas Dispenser - Parker Velcon - Process controlsPara reducir el  impacto ambiental y disminuir los costos de combustible, muchos operadores de flotillas  están recurriendo al gas natural (GN) como alternativa de la  gasolina o  diésel.  El gas natural proporciona cantidades comparables de potencia y aceleración, mientras que se  proporciona  niveles más bajos de emisiones  de  partículas, lo que resulta   a menudo en  un costo significativamente menor. Un vehículo pesado propulsado por gas natural,  tal como un camión de basura o autobús de pasajeros, produce hasta un 15% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y partículas nocivas que un modelo diesel estándar.

Retos del gas natural comprimido (CNG):

  • Desarrollar un Sistema de infraestructura de carga de CNG.
  • Los vehículos de gas natural pueden costar hasta un 40% más que sus equivalentes.
  • El tiempo de recarga de combustible es más largo.
  • Mayor peso del depósito de combustible.
  • Actualmente se cuenta con un número limitado de vehículos que operan con CNG.

Ventajas CNG

  • El Gas Natural es abundante en América del Norte y relativamente barato como es el hecho de que la gasolina y el diésel han incrementado de precio en más de un 30% desde el invierno del 2015.
  • El GN produce menos del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero que la gasolina.
  • El GN es más seguro con baja probabilidad de inflamabilidad.
  • Se espera que el GN exceda la demanda manteniendo precios estables
  • El Gobierno está presionando para el uso de combustibles alternativos a través de regulaciones ambientales, créditos fiscales e incentivos.
  • La existencia de líneas de Gas Natural hace posible que en el hogar se llene el vehículo.
  • La disponibilidad de motores GN va en aumento
  • Los vehículos GN ofrecen mayor vida útil y con menos gasto al consumidor.

Fast-fill compressed natural gas dispenser (CNG) - dispenser cutaway - Parker Velcon Parker Hannifin

El Dispensador que hace un llenado de Gas Natural sin costura

Cuando se trata de llenar el tanque en un vehículo impulsado por gas natural, el conductor no tiene problemas en la  recarga de combustible cuando utiliza  un dispensador de Parker para gas natural comprimido (GNC). La unidad es capaz de volver a llenar rápidamente el tanque de combustible vacío en automóviles  pequeños,  o en camiones pesados. La pantalla del dispensador,  muestra las medidas tradicionales tales como la cantidad de combustible , el costo, adicionalmente muestra  medidas específicas del gas natural como el  caudal y presión, ofreciendo  una experiencia  confiable  para el  usuario  . La  comunicación vía Web  habilitada permite la monitorización de flotillas y proporciona un sistema de  mantenimiento predictivo.

Diseñado con  seguridad como una prioridad, el dispensador de Parker CNG utiliza una serie de sensores de protección, coples tipo  breakaway y  manguera  CNG, así como coples rápidos, que  eliminan  el riesgo de fallas mecánicas o del usuario. El sistema se lleva a cabo con el más alto estándar de calidad para evitar fugas, minimizar el tiempo y ofrecer un servicio consistente y confiable. Con el Sistema Parker Tracking (PTS), podemos realizar un seguimiento de los ciclos de calibración, refaccionamiento  y mantenimiento periódico, lo que permite tener una alta confiabilidad del  equipo.

Observa el siguiente video:

Filtración

1. Filtros de alta presión

 

Transporte de combustible al dispensadorFAst-Fill compressed Natural Gas Dispenser - Seal-lok oring face  Parker Veriflo - Parker Hannifin

2. Válvulas y manifolds

3. Manguera CNG

4. Conectores Seal-LokTM para CNG

5. O-ring para conectores cara plana

6. Conectores para tubing CPI™

7. Connectores para tubing A-LOK®

8. Breakaways por líneas de combustible

9. Boquilla / Puerto para boquilla

 

Válvulas

10. Válvulas CNG para alta presión 

11. Válvulas CNG para baja presión 

12. Válvulas de esfera serie HB4

13. Válvulas de esferea serie B

 

Sistema integral

Fast-Fill Compressed Natural Gas Dispenser

Nuestra amplia gama de productos de filtración y válvulas para los dispensadores de CNG proporcionan una alta eficiencia en el llenado rápido y repetitivo de los tanques. ¿Requiere de alguna necesidad sobre alguna innovación? Nosotros lo apoyamos con un equipo de expertos de CNG que podrán ayudarlo a diseñar su éxito.

Aproximadamente 500,000 vehículos de Gas Natural son llenados todos los días utilizando los dispensadores Parker, esto es un primer paso importante para el futuro del transporte sostenible. Comuníquese con nosotros para conocer nuestra  Soluciones para los vehículos CNG y Sistemas de Combustible

 

 

 

Categorías
Publicaciones Recientes por Autor

Cómo Instalar Cilindros Neumáticos para Maximizar su Vida Útil y Rendimiento

  Instalar un cilindro neumático correctamente es una consideración de diseño trascendental. Si no se analiza correctamente esto puede resultar en una operación inexacta, poca confiabilidad y falla...

Indicadores Clave para Mejorar la Producción

“Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada continuamente”. Esta frase del físico y matemático británico William Thomson Lord...

3 Procesos de Microfiltración que Reducen los Microplásticos en Agua Embotellada

En medio de la creciente preocupación por el impacto ambiental de los desechos plásticos, la Organización Mundial de la Salud ha iniciado planes para investigar los peligros potenciales para la salud...
Comentarios

¿Tiene alguna duda acerca de los productos o servicios de Parker?
Podemos ayudarlo. ¡Contáctenos!

Note to Dispensador de Llenado Rápido de Gas Natural Comprimido

Deja un comentario





Captcha