Control de Proceso | Parker México
Es Tiempo de Reconocer las Conexiones Integrales en Manifolds de Instrumentos
Asegurar la conexión sin fugas de las líneas de impulsos a los manifolds para aplicaciones que utilizan medidores de presión diferencial es un tema que ha preocupado a los ingenieros...
Leer Ahora ►
¿Por qué elegir conexiones de tubo de una férula para protección contra vibraciones y ciclos de temperatura?
Los entornos industriales con aplicaciones extenuantes, como los ciclos térmicos y las vibraciones, son reconocidos como algunos de los entornos más difíciles para conexiones de tubos. En todos...
Leer Ahora ►
Mas Allá del Acero Inoxidable: Aleaciones Resistentes a la Corrosión en la Industria de Petróleo y Gas
Desde equipo quirúrgico, charolas de cocina y rascacielos, el acero inoxidable ha trasformado el mundo hasta donde lo conocemos hoy. El acero inoxidable está presente en nuestras vidas diarias y...
Leer Ahora ►
Reducción de Emisiones por Fugas - Cumplimiento con las Normas ISO con Válvulas de Instrumentación de Procesos
El manejo de emisiones es el reto más grande para muchas compañías. Solo en Europa, una típica refinería puede perder entre 600 y 10,000 toneladas de emisiones por fugas cada año; y la mayoría...
Leer Ahora ►
Cumplimiento de los Requerimientos NACE para los Materiales Utilizados en la Manufactura de Conexiones
Desde que el estándar MR0175 de NACE (National Association of Corrosion Engineers) se actualizo al estado ISO en diciembre 2003, ha habido un mar de confusiones sobre que y como los productos cumplen...
Leer Ahora ►
Considerando el Costo de Escatimar en la Industria Petrolera y del Gas
La historia de la industria petrolera y del gas esta manchada por escatimar en gastos y ha llevado a desastres pasados o actuales. A pesar de los avances en instrumentación y tubing, los ensambles...
Leer Ahora ►
Mezcla de materiales en ambientes corrosivos
La selección de materiales para una aplicación determinada es uno de los principales pasos de diseño que hace un sistema seguro y rentable, sin embargo, es una etapa que comúnmente es pasada por alto,...
Leer Ahora ►
La Metalurgia Ayuda o Perjudica las Conexiones para Tubing
Durante más de cuarenta años, Parker lidera el desarrollo del proceso químico de endurecimiento para férulas diseñadas para sujetar y sellar tubos de acero inoxidable, este proceso se llama Suparcase....
Leer Ahora ►