Блоги по решениям для ходовых и управляющих систем | Parker Россия

Выполнение требований NACE для материалов, применяемых в производстве фитингов

How Parker Instrumentation meets NACE requirements for materials used in the manufacture of fittings, Refinery, Instrumentation Products DivisionПосле того как в декабре 2003 года стандарту MR0175 Национальной ассоциации инженеров-коррозионистов (NACE) был присвоен статус ISO, среди производителей возникло непонимание по поводу того, какие продукты и в какой степени отвечают требованиям NACE. Одни компании сделали вид, что ничего не произошло, и просто проигнорировали стандарт, другие решили отказаться от производства продукции, регулируемой NACE, третьи стали сертифицировать свои решения только по устаревшим версиям документа, а четвертые используют отдельные формулировки стандарта для выпуска изделий из материалов, которые по факту не отвечают NACE MR0175.

Компания Parker считает соответствие нормам NACE важнейшей задачей. Наши специалисты потратили много времени, чтобы как следует изучить последствия изменения стандарта и наладить выпуск продукции, полностью отвечающей требованиям документа для нефтегазовой отрасли.

Инженеры подразделения Instrumentation Products Division Europe приняли участие в конференции, организованной авторами стандарта NACE MR0175 / ISO 15156, и пригласили одного из них посетить производственное предприятие в Барнстапле, чтобы обсудить применение обновленных норм и сертификацию материалов для изготовления регулируемой NACE продукции, которая поставляется на рынок.

Декларация соответствия 

A picture containing graphical user interface, text, email, website

Description automatically generated

  1. Если конечный пользователь определил нержавеющую сталь как наиболее подходящий материал для своей области применения, то для подбора компрессионных фитингов Parker в соответствии с NACE MR0175 можно использовать таблицу A.4.
  2. Ссылка «См. информацию о системах общего назначения» используется в тех случаях, когда в стандарте отсутствует таблица или список требований для конкретной области применения.

 

Meeting Nace Requirements For Materials Used In The Manufacture Of FittingsАвтор статьи — Клара Мояно (Clara Moyano), менеджер по инновациям в области материаловедения, Instrumentation Products Division Europe

 

 

 

 

Связанные материалы

Четыре причины выбрать нержавеющую сталь, когда важна стойкость к коррозии

Надежное техническое обслуживание сокращает дорогостоящие простои в нефтегазовой промышленности

Материал — определяющий фактор качества фитингов КИП.

Подсчёт стоимости несоблюдения норм нефтегазовой промышленности

категории

Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!

Комментарии для Выполнение требований NACE для материалов, применяемых в производстве фитингов


Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются

Оставить комментарий





Captcha