Блоги по решениям для ходовых и управляющих систем | Parker Россия

Экологические инновации компании Parker для водного транспорта

author: @ Sindre FuruliНа первый взгляд это судно ничем не отличается от парома для перевозки людей и транспортных средств через фьорды вдоль побережья Норвегии. Однако внешний вид может быть обманчив. 80-метровое судно с говорящим названием Ampere (Ампер) — одно из первых в мире с полностью электрической архитектурой на аккумуляторных батареях. Ее использование сводит к минимуму выбросы парниковых газов и обеспечивает почти бесшумную работу.

Паром Ampere был спущен на воду в 2015 году судоходной компанией Norled, и это событие положило начало важной тенденции применения гибридных систем и электрификации в морской технике. С тех пор многие другие прогрессивные операторы автомобильных паромов и рабочих судов, например траулеров, рыболовецких судов и буксиров, начали использовать более экологичные энергоустановки и приводы гребного винта нового поколения. Суда этих типов большую часть времени эксплуатируются недалеко от берега и поэтому должны соответствовать строгим законодательным требованиям по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Отказ от использования ископаемых видов топлива

Исторически в морских судах применяются в основном ископаемые виды топлива. Так, на дизель-электрических судах устанавливаются двигатели внутреннего сгорания, которые подключаются к электрогенератору. При этом мощность передается к гребному винту через инвертор переменного тока  и электродвигатель. Однако в последнее время конструкция этих традиционных силовых установок и компоновка двигателей претерпевает довольно сильные изменения. Прогресс в области разработки гибридных систем и электрификации привел к созданию ряда новых архитектур, которые улучшают эксплуатационные характеристики, особенно в отношении энергоэффективности.

Итак, какие именно технологии применяются для более экологичных морских судов? Прежде всего, существуют marine_photo 2последовательные гибридные системы, в которых для работы генератора  используется бортовой двигатель, а гребной винт приводится в действие электродвигателем. Для хранения электроэнергии в таких системах могут применяться аккумуляторные батареи. С другой стороны, в параллельных гибридных системах двигатель механически соединен с ведущим валом и с электродвигателем. Гребной винт может вращаться как двигателем, так и электродвигателем, причем мощность может поступать из двух источников одновременно. Кроме того, существуют полностью электрические системы, в которых для питания электродвигателей используется блок литий-ионных аккумуляторных батарей.

Выбор архитектуры в значительной мере зависит от типа рабочего цикла самих судов. При этом, независимо от окончательного выбора, неизменно одно: судоходные компании все чаще заинтересованы в повышении общей производительности судов за счет оптимизации энергоэффективности всех бортовых систем. Это достигается путем интеграции силовой установки и двигателей (будь то последовательные или параллельные гибридные либо полностью электрические системы) с другими системами, например гидравлической, которая обычно используется для приведения в действие системы рулевого управления и смазки редуктора, а также для привода вспомогательных систем, таких как носовые аппарели и приводы трапов.

Решение проблем, связанных с интеграцией

Интеграция энергоэффективных гидравлических систем требует решения ряда вопросов. Например, при использовании систем с питанием от аккумуляторных батарей в морских условиях необходимо точно определить оптимальную емкость батарей. Мощные блоки аккумуляторных батарей все еще дорого стоят и занимают много места на борту судна. Поэтому необходимо точно определить потребление энергии всеми бортовыми системами вплоть до кофеварок.

Marine_photo 3 Для работы обычных гидравлических станций, которые используются в основном на старых дизельных судах, как правило, требуются крупногабаритные насосы и двигатели, обеспечивающие требуемые эксплуатационные характеристики при самых высоких рабочих нагрузках системы. Однако, поскольку все больше внимания уделяется обеспечению энергоэффективности, а требования природоохранного законодательства ужесточаются, вопросы непроизводительной траты энергии и высокого уровня выбросов СО2 приобретают все большее значение в морской технике. Все это заставляет переключаться на использование более эффективных систем, в которых мощность точно регулируется в зависимости от конкретных задач.

Поэтому новые системы, например насосы с регулируемым приводом, обеспечивают большую синергию. В таких системах гидравлические станции, приводы с регулируемой частотой вращения, электродвигатели и гидравлические насосы оптимально интегрированы в соответствии с локальной нагрузкой всех компонентов гидроагрегата. В частности, приводы с регулируемой частотой вращения управляют рабочим крутящим моментом и скоростью электродвигателя, что обеспечивает точное переменное давление и расход, необходимые для работы любого компонента машины или для выполнения рабочего цикла. Управление приводом реализовано с использованием отлаженных в реальных условиях алгоритмов, которые обеспечивают стабильную, стандартизованную и настраиваемую работу гидравлической системы.

Эти технические проблемы стимулировали традиционных поставщиков компонентов для гидравлических систем к модернизации, разработке новых технологий и приобретению новых компетенций в области технологий, чтобы сформировать комплексное представление о сложном взаимодействии различных электрогидравлических решений и систем управления. С этой целью компания Parker приняла решение объединить подразделения гидравлических, пневматических и электромеханических систем и создать на их базе специальное подразделение Motion Systems Group, специалисты которого имеют огромный технический опыт создания морской техники.

Расширение возможностей подключения систем благодаря электрификации

Усилия в области создания судов с энергоэффективными бортовыми гибридными и электрическими системамиMarine_photo 4 не исчерпываются применением современных систем перемещения, в которых используются новейшие технологии, такие как насосы с регулируемым приводом. С появлением Интернета вещей стало возможным монтировать на борту морских судов универсальные цифровые экосистемы. Это обеспечивает надежное подключение электронной аппаратуры управления и программного обеспечения к облачным сервисам. Благодаря этим возможностям судоходные компании получают доступ ко множеству параметров в режиме реального времени, что дает огромное количество преимуществ.

Цифровая интеграция благодаря использованию мобильных технологий Интернета вещей (IoT) позволяет в режиме реального времени получать полезные комплексные данные о состоянии гидравлического оборудования и непрерывно отслеживать множество переменных, включая обороты двигателя, величину крутящего момента и другие параметры системы перемещения. Возможность совместного использования этих данных путем создания пользователей с различными правами и уровнями доступа обеспечивает предсказуемость технического обслуживания, что ведет к увеличению времени бесперебойной работы оборудования и повышению его эффективности. В итоге использование мобильных технологий IoT кардинально меняет ситуацию в сфере эксплуатации морской техники: повышает экономическую эффективность, экономит энергию и сокращает вредное воздействие на окружающую среду.

В перспективе, широкое внедрение беспроводных систем на основе технологии 5G подразумевает расширение возможностей подключения систем, что позволит передавать значительно большие объемы данных с гораздо меньшими задержками. Вероятно, это приведет к созданию нового поколения систем на базе технологий IoT для морской техники, особенно в области портовой логистики и построения более эффективных маршрутов перемещения.

Такие технологии, как 5G, создадут условия для более широкого использования средств автоматизации на борту интеллектуальных судов будущего. Автоматизация операций на борту рассматривается в качестве действенной меры экономии времени и средств, а возможность сокращения численности экипажа в море снижает вероятность несчастных случаев и травм. В настоящее время большинство крупных морских организаций вкладывают значительные средства в исследования IoT и автоматизации, а стремление к созданию автономных судов становится общепризнанной преобладающей тенденцией во всем мире.

Заключение

Очевидно, что повышение экологичности морской техники предоставляет множество возможностей для технического совершенствования. Паромы и рабочие суда становятся все более экологичными и производительными благодаря максимально эффективному использованию бортовых силовых установок. Электрификация также создает условия для использования передовых технологий, что позволяет судовладельцам в режиме реального времени получать комплексные данные об основных эксплуатационных параметрах ключевого оборудования, например гидравлических систем. Резюмируя, можно сказать, что чем экологичнее суда, тем больше пользы от этого для всех.

 

Jari Rantanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Jari Rantanen, менеджер по разработке прикладных решений отдела развития производства подразделения Motion Systems Group Europe компании Parker Hannifin

 

Связанные материалы:

How Are We Going to Benefit From 5g Connectivity?

How IoT Systems Will Impact the Future for Off-Road Equipment

Defining the Value of IoT in a Connected World

Building an IoT Offering to Maximize Value

Parker Teams Deploying IoT to Help Customers Improve Operations

 

 

категории

Возникли вопросы о продукции или услугах компании Parker? Свяжитесь с нами!

Комментарии для Экологические инновации компании Parker для водного транспорта


Обратите внимание, что в целях борьбы со спамом комментарии с гиперссылками не публикуются

Оставить комментарий





Captcha