Parker Türkiye

10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 2. Bölüm

10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 2. Bölüm - Parker Hannifin Türkiye Satış Şirketi6. Adım – Malzeme Seçimi

Korozyona dayanıklılık, proses sıvısı, sıcaklık ve bütçeye uygun doğru malzemenin seçimi çok önemlidir. Bu konu, ileri tecrübeye sahip bir Metalurji Uzmanının da bulunduğu Parker ekibiyle görüşülebilir ve en iyi çözüm seçilebilir. Proseste H2S olup olmaması özellikle önemlidir, çünkü gerilim korozyonundan doğan çatlakları artırabilir.

Farklı özellikteki malzemelerin birlikte kullanılması korozyonu artırabilir veya sistemin ömrünü kısaltabilir. Bu kullanılabilecek tek seçenek olduğunda, bunların farklı sıcaklık/ basınç dereceleri ve sistemi bütün olarak nasıl etkileyecekleri dikkate alınmalıdır.

10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 2. Bölüm - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiBoru kelepçelerinin malzemesi ve konumu da tasarım sırasında iyi düşünülmeli, kelepçeler korozyona dayanıklı olmalı, boruda aşınmaya neden olmamalı ve suyun serbest akışını engellemeyecek şekilde takılmalıdır.

7. Adım – Kaçak Emisyonlar

Proje uygulamaları FE (Kaçak Emisyon) valflerinin kullanımını gerektirdiğinde, müşteri erken aşamada TAMAP 2 gereksiniminin teknik özelliklere yazılmasını sağlamalıdır.

H2S kırılganlaşmaya neden olabilir ve dolayısıyla kaynaklı bağlantı kullanımı için uygun olmayan tek parçalı valfler (Parker’ın FE valf serisi gibi) sistem içinde ek güvenlik sağlar.

Kaçak emisyonların çok önemli olduğu tasarımlarda, olası sızıntı yollarını azaltmaya özellikle dikkat edilmelidir. Yekpare bağlantı teknolojisi burada da hem gerilim korozyonu çatlaklarına maruz kalan NPT bağlantılarını, hem de dişler içinde kırılganlaşmayı ortadan kaldırmaktadır.

8. Adım – Malzeme Depolama

Boruların kurulumdan önce doğru şekilde alınıp depolanması çok önemlidir. Boru dışarıda depolanırsa veya sürüklenerek götürülürse ürünün bütünlüğü zarar görebilir. Boru su alabilir, kirlenebilir, paslanabilir, çizilebilir, hatta yuvarlaklığını kaybederek oval hale gelebilir. Boru kapalı mekanda ve zeminden yukarıda, raflarda depolanırsa bu muhtemel sorunların tümü ortadan kalkar. Hassas ekipmanlara bağlantı yapmadan önce sisteme kuru hava tutulmalıdır.

9. Adım – Kurulum

Boruyu Kesme, Çapak Giderme ve Kontrol Etme

Boru keskin bıçaklı bir demir testeresi ile kesilmeli, bıçağın malzemesi yüksek kaliteli olmalıdır. Kesme işlemi bir mengenede yapılmalıdır. Boru kesmeye özel bir alet kullanılması önerilir. Boru çapağı giderme aleti ile içteki ve dıştaki görünür çapakların alınması çok önemlidir. Kesme işlemi tamamlandığında boru iyice silinmeli, borunun içine kuru hava püskürtüp hiç talaş kalmaması sağlanmalıdır. Gerekirse Parker farklı uzunluklarda önceden kesilmiş borular da sağlayabilir.

Boru Bükme Aletleri

Bükme ve doğruluk açısından yüksek kaliteli bir iş çıkarmak için boru bükme aletleri bağlantı parçası üreticilerinden temin edinilmelidir. Boru bükme aleti 316SS’e uygun malzemeden olmalıdır, çünkü karbon çelik boru bükme aletleri daha sert boru bileşenleri üzerinde atık madde bırakabilir; bu da korozyonun başlangıç noktasıdır.

Son sistem testinden önce borunun bağlantı parçasına doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol etmek için bir Aralık Göstergesi kullanılmalıdır.

10. Adım – Eğitim

10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 2. Bölüm - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiKurulum yapanların en azından borunun ve bağlantı parçalarının takılmasıyla ilgili temel eğitimi bağlantı parçası tedarikçisinin onayladığı bir şirketten almış olmalıdır. Parker Satış Şirketleri ve tüm dünyadaki diğer pek çok yerel dağıtıcısı Küçük Çaplı Boru Uzmanı (SBEx) eğitimi verebilir. Başka pek çok bölge henüz uygulamaya geçmemiş olsa da bu, Kuzey Denizi bölgesinde bir standart haline gelmiştir.  SBEx eğitimleri Türkiye'de, Parker Türkiye Enstrümantasyon Distribütörümüz Parkon tarafından verilmektedir. 

Bu eğitim, bağlantı parçalarının doğru takılması ve bağlantının tüm yönlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı prosedürleri, ayrıca doğru boru bükme prosedürlerini içermektedir. Ayrıca söz konusu kişinin bu eğitimi aldığını, eğitimin geçerli olduğunu belirten bir de onaylı belge verilir. Bu eğitimin geçerlilik süresi 2 yıldır ve Parker’ın onayladığı eğitmenler tarafından verilebilir.

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

Necip Çayan - Parker Türkiye İş Geliştirme Müdürü - Parker HannifinEge Atillâ - Parker Türkiye Uygulama Mühendisi - Parker Hannifin

 

 

Bu makale, Parker Türkiye İş Geliştirme Müdürü Necip Çayan ve Uygulama Mühendisi Ege Atillâ tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Değişken Frekanslı Sürücü ile Kompresör Kontrolü için 5 Neden

Pnömatik Bilginizi Test Edin

Endüstri 4.0 Daha Akıllı Hareket Kontrol Ürünleri İhtiyacını Artırıyor mu?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Hortum Presleme (Hose Crimping) - Her Defasında Başarılı Olmak İçin Bu Kanıtlanmış Yöntemi Kullanın

Presleme işlemi her montajlı hortum komplesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Akışkanlar (sıvı veya gaz) hortumun içinde uzun süre boyunca hareket ediyorsa presleme işlemi tam ve doğru...

Yağsız Kompresörler Hakkında Yanlış Bilinen Yedi Bilgi

Piyasada çok miktarda farklı seçeneğin bulunması nedeniyle mevcut kompresörün değişimi veya yeni endüstriyel kompresör alımı için doğru kararı verebilmek can sıkıcı bir iş olabilir....

Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Mobil araçların test ve devreye alma sürecinde en çok zaman kaybı ayarların optimizasyonu sırasında gerçekleşmektedir. Özellikle mobil ekipmanlar için geliştirilmiş olan IQAN ürünleri ile tasarım ve...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: 10 Adımda Enstrümantasyon Boru ve Bağlantı Elemanı Sistemlerinin Ekonomik ve Güvenli Şekilde Kurulumu. 2. Bölüm

Yorum yapın





Captcha