Parker Türkiye

Akıllı Pnömatik Çözüm Otomotiv EMC Testlerinde Gelişme Sağlıyor | Örnek Olay

 

Otomobil Konsolu - Parker Hannifin Satış Şirketi TürkiyeGünümüzdeki arabalar yürüyen bilgisayarlar oldu. Sürücü konsolunun küçük bir kısmına sığacak şekilde tasarlanmış elektronik cihazların bağlanabilirliği ve işlevselliği ile otomotiv Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) bozuk bir bileşenin aslında kaliteli olan bir ürünü berbat etmediğinden emin olmak zorunda. Methode Electronics gibi şirketlerin otomotiv tedarik zincirinde çok önemli bir ortak haline gelmesinin nedeni de budur. Başarılarını parça kalite testi üzerine inşa ediyorlar.


Methode, entegre merkezi konsol (ICS) çözümleri tasarlıyor ve üretiyor. Bu konsollar, navigasyon ekranı, dokunmatik ekran işlevi, radyo kontrolleri, ön klima kontrolleri, arka klima kontrolleri ve araç iletişimi gibi günümüzün modern sürücü yardımcılarına güç veren tüm elektronik parçaları barındırmaktadır. Bunların testleri sıkı elektromanyetik uyumluluk (EMC) kalifikasyonu içermektedir.


Methode, esnek ve akıllı bir pnömatik kontrol cihazı geliştirmek için Parker Hannifin ile birlikte çalıştı. Bu anahtar sistem, çeşitli düğmelerden oluşan ICS ürünündeki çeşitli kontrol arabirimlerini çalıştırmak için EMC testi sırasında kullanıldı. Her bir parçanın testi, başarılı/başarısız ayrımı için belirli bir sırada ve toplam döngü sayısında bağımsız olarak yapılmalıydı.

 

Bu test sistemleri için pnömatik parçalar neden önemli?

Bir kablodan akım gönderdiğinizde elektromanyetik parazite neden olma olasılığı vardır. ICS testi sırasında, bir modül açılırken bir dizi düğme basılır ve çevrilir. Bu testler herhangi bir iletken yüzey olmadan ve teste parazit yapabilecek aktüatörlerden elektromanyetik radyasyon gelmesi riski olmadan yapılmalıdır.

Pnömatik aktüatörler çeşitli ICS tasarımlarında kullanılabilecek kadar esnek olmalıdır ve gerektiğinde farklı bir fabrikanın ya da tesisin içindeki test odasına taşınacak kadar dayanıklı olmalıdır. Methode, uzanma ve çekilme hareketlerini kontrollü bir şekilde kontrol etmek için bazıları tek etkili bazıları ise çift etkili olan bağımsız 32 aktüatör çalıştırmaktadır.

Parker Sistem Testi - Parker Hannifin Satış Şirketi Türkiye

Parker ve Methode işbirliğinin sonucu, sistemlerin durumunu değerlendirmek için test eden ve pnömatik valf adası ve aktüatörleri kontrol eden özel olarak yapılandırılmış bir Parker BL67 iletişim ağ geçidi ve operatör panelidir. Başlangıçta gerekli olan şey, test edilmesi gereken daha fazla ürün olduğunda geliştirilebilecek ve büyütülebilecek yazılım tabanlı bir test cihazıydı.

Öncesinde, Methode bu aktüatör ekipmanını tasarlamak ve üretmek için OEM tarafından onaylanmış harici bir EMC merkezine gidiyordu. Bununla birlikte, EMC odalarında aktüatör testi için satıcı tarafından benzersiz tesisatlar ve düzenekler kurulması gerektiği için bu yaklaşım finansal olarak sürdürülebilir değildi. Ayrıca, kısmen ürünün çalışmasını ve belirli test gereksinimlerini öğrenmek gerektiği için bu satıcıların uzun geliştirme döngüleri oluyordu.

Methode'un dünya çapında müşterileri olan küresel laboratuvarları olduğundan dolayı, hedef müşterilerin ortamlarını "tam olarak kopyalamaktı." EMC testindeki zorluk, test kurulumundaki küçük bir farklılığın farklı EMC sonuçları doğurmasına neden olabilmesidir. Bunu kontrol etmenin en iyi yolu, global olarak ürün portföyüyle büyüyecek modülerliği ve genişleyebilirliği olan ortak ekipman kullanmaktır.

Methode şimdi test edilecek parçalar için tüm test programlarını saklamak üzere  açık kaynaklı yazılım aracılığıyla tekrar yapılandırılabilen iki adet Parker BL67 programlanabilir test cihazı kullanmaktadır. Her biri bağımsız olarak 32 aktüatörde test yürütebilmektedir. Bu endüstriyel ağ sistemleri başlıca PLC üreticileri tarafından desteklenmektedir.

Bu modüler elektronik, denenmiş ve çalışan tasarım çağında bu kadar sıkı testler neden gerekiyor?

Süreç, Methode'un tasarım konseptlerinin geçerli olduğunu onaylamak için inceleme yaptığı tasarım doğrulamasıyla başlar. Daha sonra nihai tasarımda, bir şey üretime hazır hale geldiğinde, tasarımın ürün gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için aktüatör cihazın kullanıldığı yer burasıdır.

Parça modülerliği ve tekrar kullanımı olsa bile, tasarımla ilgili test edilmesi gereken benzersiz veya yeni unsurlar her zaman vardır. Bir test sıralamasını ne kadar sık kurar ve tamamlarsanız, ürün geliştirme döngüsünü de o kadar kısaltmanız olasıdır ve bu Methode'un müşterilerinin yararına olup Methode'un rekabet gücünü artırmaktadır.

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kaydolabilirsiniz. 

Mike ParranÖzgür Çalışkan - Parker Hannifin Satış Şirketi Türkiye

 

"Bu Makale, Mike Parran, Akışkan Tahrikli Sistemler Satış Ekibi Pnömatik Bölge Yöneticisi tarafından yazılmış ve Parker Türkiye Otomasyon Grubu Satış Müdürü Özgür Çalışkan tarafından Türkçeleştirilmiştir."

BL67 iletişim ağ geçidi ve operatör paneli Parker Hannifin Corporation Pnömatik Bölümü tarafından özelleştirilmiştir.

Resimler Methode tarafından sağlanmış ve onaylanmıştır.

 

Bağlantılar:

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Üreticiler İçin Basınçlı Havadan Tasarruf Yöntemleri

Parker'ın GVM Elektrik Motoru Isle of Man Elektrikli Motosiklet Yarışındaydı.

Enerji Depolama, Şebeke Sistemlerinin Yenilenebilir Enerjiden Faydalanmasına İmkan Veriyor

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Akıllı Pnömatik Çözüm Otomotiv EMC Testlerinde Gelişme Sağlıyor | Örnek Olay

Yorum yapın





Captcha