Parker Türkiye

Hidrojen Jeneratörü Kullanımıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hidrojen Jeneratörü - Parker Hannifin TürkiyeHidrojen, genellikle gaz kromatografi uygulamalarında yakıt gazı, reaksiyon gazı ve taşıyıcı gaz olarak kullanılır. Hidrojen gaz jeneratörleri, laboratuvardaki yüksek basınçlı gaz tüplerine göre daha güvenli ve düşük maliyetli bir alternatif sunar. Aşağıda hidrojen jeneratörü kullanımıyla ilgili sıkça sorulan soruları cevaplayacağız.

 

Hidrojen jeneratörü kullanmak güvenli midir?

Evet. Hidrojen jeneratörleri, yüksek basınçta 6500 litre gaz depolayan tüplere kıyasla düşük basınçta 300 ml'den daha az hidrojen depolar. Parker Hidrojen Gazı Jeneratörleri yalnızca gaz kromatografının (GC) ihtiyacı kadar üretim yapar ve basınç kaybı tespit edilirse kendini otomatik olarak kapatır. Jeneratör ayrıca sesli alarm verir ve talep jeneratörün kapasitesini aşarsa, jeneratörün içindeki basınç yükselirse veya jeneratörün içinde sızıntı oluşursa kapanır.

 

Gaz Kromatograflarımı havalandırmalı mıyım?

Hayır. Gaz kromatograflarından çıkan tüm hidrojen hızla havaya karışır. Hidrojenin alt patlama sınırı %4'tür ve normal laboratuvar koşullarında bu seviyeye ulaşmak neredeyse imkansızdır.

 

Laboratuvarda hidrojen sensörüne ihtiyacım mı var?

Hayır. Laboratuvarda çıkan hidrojen miktarı, birikip hidrojenin alt patlama sınırına ulaşması için yeterli değildir. Yukarıda belirtildiği gibi hidrojenin alt patlama sınırı %4'tür ve normal laboratuvar ortamında bu seviyeye ulaşmak neredeyse imkansızdır.

 

Gaz Kromatografi fırınında hidrojen sensörüne ihtiyacım var mı?

Hayır. Birçok yeni Gaz Kromatografi fırını içinde sensörlerle birlikte satılır. Gaz Kromatografi fırınlarının yalıtımı tasarımsal olarak yapılmamıştır. Dolayısıyla kolay kolay birikme gerçekleşmez. Lütfen Gaz Kromatografi üreticinize danışın.

 

Hidrojen jeneratörlerinin bakımını yapmak zor mudur?

Hayır. Bakımı kolay ve ucuzdur. Yalnıza deiyonize su haznesini haftalık/iki haftada bir doldurun veya otomatik doldurma özelliğini kullanın. Eğitimli bir teknisyenin bakım işlemini yapmasıyla önleyici bakım hizmetlerinden yararlanılabilir.

 

Bir hidrojen jeneratörü kaç GC çalıştırabilir?

Taşıyıcı kullanımı için hidrojen jeneratörlerini boyutlandırmada "hepsine uyan" bir çözüm yoktur. Lütfen yardım için bölgenizdeki satış temsilcinize başvurun.

 

Ürettiğim hidrojeni depolayabilir miyim?

Her ne kadar mümkün olsa da Parker Hannifin hidrojeni bir haznede depolamayı önermez.

 

Güvenlik, kurulum ve bakım

Hidrojen gaz jeneratörleri, yüksek basınçlı tüpleri kullanmaktan kaynaklanan güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldırır. Değiştirilecek tank ve arıza süresi olmadan sorunsuz otomasyonun tadını çıkarın.

 

Hidrojen jeneratörlerinin silindirlere kıyasla avantajları nelerdir?

• Düşük basınç daha güvenlidir.

• Kontrollü akış güvenli hidrojen düzeyi sağlar.

• Dahili kaçak sensörü ve otomatik kapatma özelliği

• İsteğe bağlı üretim daha az depo miktarı anlamına gelir.

 

Hidrojen jeneratörü kurmak zor mudur?

Kesinlikle değildir. Deiyonize su ilde doldurun ve bir güç kaynağına bağlayın. Daha sonra, taşıyıcı gaz uygulamalarınız için önceden temizlenmiş, soğutucu özellikli 1/8" boyutunda bakır veya paslanmaz çelik boru kullanarak cihazınıza bağlayın.

 

Hidrojen jeneratörünü çalıştırmak için ne kadar saf suya ihtiyacım var?

Parker Hannifin Hidrojen Jeneratörleri 1 megohm veya daha yüksek saflıkta deiyonize su (DI) gerektirir. Eğer DI su mevcut değilse, lütfen hidrojen jeneratörünüz için yeterli kapasite ve saflıkta bir sistem temin edin.

Frequently Asked Questions About Using a Hydrogen Generator - Hydrogen As a Carrier Gas Case Study - Parker Hannifin Gas Separation and Filtration Division

 

Parker Hidrojen Gaz Jeneratörleri'nin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bu durum çalışmasını okuyun.  

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

Kerem Atmaca - Parker Hannifin Türkiye

 

Bu gönderi, global ürün müdürü Kim Myers ve gaz üretimi teknolojisi blog ekibi üyesi Jennifer Fiorello tarafından yazılmış, Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Ulaşım Sektörü Yöneticisi Kerem Atmaca tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer gönderiler:

Sahada Azot Üretimi ile Lazer Kesme Maliyetlerini Azaltın

Parker'ın THM Analizörü İçme Suyunun Güvenliğini İyileştirmeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

Endüstri 4.0 Daha Akıllı Hareket Kontrol Ürünleri İhtiyacını Artırıyor mu?

Değişken Frekanslı Sürücü ile Kompresör Kontrolü için 5 Neden

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrojen Jeneratörü Kullanımıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yorum yapın





Captcha