Parker Türkiye

Hidrolik Rakor Sızdırdığında Yapmamanız Gereken 10 Şey

Parker Hannifin Türkiye - Parker Hortum ve Bağlantı Parçaları

Günümüzde hidrolik rakor sızıntıları ile ilgili çokça yanlış uygulama ve söylentinin söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu söylentiler, küçük operasyonlardan global şirketlere kadar her yerde gözlemlenebiliyor. Bazı yanlış kanıları düzeltelim. İşte hidrolik rakor sızıntısı bulduğunuzda yapmamanız gereken şeyler ve nedenleri:

 

1. Sızıntıları kontrol etmek için elinizi kullanmayın.

Hidrolik sıvıların sıcaklığı ciddi yanıklara neden olabilecek şekilde 150˚C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşır.  Ayrıca, yüksek hızda iğne deliği kadar bir yerden sızıntı yapan sıvı elinizde büyük tahribata neden olabilir. Bu sızıntılar saniyede 180 metre gibi aşırı yüksek hızlara ulaşabilir ve kalın deri eldiven koruması giyiyor olsanız bile bu eldivenleri ve kendi derinizi delip geçtiği bilinmektedir.  Deri delinmesi hadiseleri, sıvı kaynağı ile cilt arasında on santimetreye kadar mesafelerde ve 100 psi kadar düşük basınçlarda görülmektedir. Bu gibi yaralanmalar hemen tıbbi müdahale gerektirir, uzuv kaybına neden olabilir ve endüstri güvenliğinin ihlali sonucunu doğurur.

2. Sadece sıkma işlemi yapmayın.

Sıvı sızıntıları çoğunlukla gevşek bir somundan kaynaklanır. Bu sorun somunun sıkılmasıyla kolayca düzeltilebilir. Ancak, insanların genellikle gereğinden fazla sıkma yaptıkları görülmektedir. Bu durum, rakor bütünlüğünü bozar ve boru rakoru sızıntılarının en fazla görünen nedenlerinden biridir. Hemen sıkmaya geçmeden önce rakor bağlantısının gerçekten sıkılıp sıkılmaması gerektiğini değerlendirdiğinizden emin olun.

3. Sistemi basınçlı halde incelemeyin.

İncelemeden önce daima hidrolik sistemin basıncını tahliye edin. Bu kural, gördüğünüz sızıntı sadece damlama olsa bile geçerlidir. Basıncı tahliye etme, inceleme sırasında hidrolik sıvının makine bileşeninden püskürme ihtimalini azaltır.  Not: Sistem kapatıldıktan sonra bile kapalı devrede akışkan sıkışması dolayısıyla kalıcı basınç olabileceğinin farkında olun. 

4. Zamandan/paradan tasarruf etmek için farklı türde rakor takmayın.

Temin etmesi uzun sürse bile bir rakoru aynı tip rakor ile değiştirdiğinizden emin olun. Sadece elinizde olduğu için benzeri bir rakor alıp kullanmaya kalkmak arızaya davetiye çıkarmaktır. Doğru yedek parçayı beklerken yaşadığınız zaman kaybı, uzun vadede elde edeceğiniz zaman ve para tasarrufuna fazlasıyla değer.  Değiştirilecek rakorun nasıl tanımlanacağından emin değilseniz, “Hidrolik Rakorları Tanımlamada Dört Kolay Adım” başlıklı (İngilizce) blog yazımızı okuyun. 

Parker Hannifin Türkiye - MP Hortumları

5. Hatayı her zaman rakorda aramayın.

Damlama noktası sızıntı noktası olmayabilir. Damlalar yerçekimi yüzünden sistemin en alçak noktasında meydana gelir. Akışkan rakordan damlıyor olsa bile gerçek sızıntı noktası sistemdeki başka bir yerde olabilir. 

6. Aynı O-Ring’i tekrar kullanmayın.

Tekrar kullanılabilir bir rakoru tekrar monte ederken olsa bile O-Ring’ler her zaman değiştirilmelidir.  O-Ring’ler, tekrar monte edildiğinde sızdırmazlığı bozabilecek çatlaklar oluşturmaya meyillidir. 

7. Bir sızıntıyı onarırken sistemi korumayı unutmayın.

Bunu sürekli görüyoruz. İnsanlar sızıntıyı onarmak için bir rakoru söküyor ve tekrar takmadan önce rakoru yere düşürüyor. Düşen rakor, sızıntıyı tamir ederken hidrolik sisteme kirlilik bulaştırabilir. Bu, ekipmanınızın servis ömrünü azaltacak kötü bir uygulamadır.  

8. Bir rakoru değiştirirken veya tekrar monte ederken bağlantı uçlarını temizlemeyi unutmayın.

Bağlantı uçlarının temizlenmesi, toz ve metal talaşlarının hidrolik sisteme girmesini önler. Bu parçacıkların pahalı hidrolik ekipmanlara ciddi zarar verdiği bilinmektedir.  Daha fazla bilgi için, “Hidrolik Sistemde Parçacık Kirliliği Testi Hakkında Bilmeniz Gerekenler” ve “Bir Hidrolik Rakoru Kaç Kere Tekrar Monte Edebilirim?” başlıklı (İngilizce) blog yazılarını okuyabilirsiniz.
 

9. Alev kullanmayın.

Sızıntı noktalarına alevle yaklaşmayın. İğne deliği kadar sızıntıların, alevlenebilir buhardan aerosol benzeri "bulutlar" oluşturabileceğini genellikle unutulur. Tehlike yaratan durumların başında; yanan sigaralar, aydınlatma için çakmak kullanılması ve yakında çalışan kaynak ya da kesim üniteleri listelenebilir. 

10. Görmezden gelmeyin.

Küçük bir sızıntı bile hidrolik sisteminizde daha ciddi bir sorunun işareti olabilir, sorunlara ve verimsizliğe neden olabilir. Sorunu mümkün olduğunca çabuk çözün.  Bkz. Hidrolik Yağ Sızıntılarını Önlemede Para ve Sağduyu Yaklaşımı (İngilizce).

 

Hidrolik rakor sızıntıları hakkında sahada edindiğiniz tecrübe veya hikâyeleriniz var mı? Varsa, lütfen aşağıya yorum yazarak paylaşın. Soru veya yorumlarınız varsa, çekinmeden gönderebilirsiniz. Parker hortum ve rakorları ile ilgili detaylı bilgi almak için www.parker.com/tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kaydolabilirsiniz. 

Parker Hannifin Türkiye

 

Bu makale, Parker Tube Fittings (Boru Rakorları) Divizyonu, TFD techConnect Mühendis Ekibi tarafından yazılmış, Parker Hannifin Türkiye Fluid Power Mobile Grup Satış Müdürü Ahmet Taş tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Hidrolik Uygulamanız için Doğru Motoru Seçmenin Temel Kriterleri

Hidrolik Sistemlerde Gürültüyü Azaltma

Su - Bir Dizel Motorun En Büyük Düşmanı

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hidrolik Rakor Sızdırdığında Yapmamanız Gereken 10 Şey

Cem Cubuk
Merhabalar
Piyasada 3-5 tl'ye satılan bir rakoru bize hidrolik rakor olarak satmak isteseler, ürünün hidrolik rakor olup olmadığını anlamanın bir yolu var mıdır?
Teşekkürler
Parker Türkiye
Cem Bey Merhaba,
Parker yetkili bayilerinden aldığınız rakorların ihtiyacınızı karşılayacak özelliklere göre özenle seçilerek teslim edileceğinden emin olabilirsiniz. Ermeto markalı rakorlarımızın çoğunun üzerinde EO simgesi ve P işareti bulunmaktadır.

Yorum yapın





Captcha