Parker Türkiye

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiBir hidrolik hortumun rotalanması ve montajı, sadece metal bağlantıların sıkılması değildir. Hortumların ömrü sonsuz değildir ancak nihai montaj öncesinde birkaç rotalama kuralını uygulayarak hortumun servis ömrünü en üst düzeye çıkarmak mümkündür.   

Doğru Hortum Uzunluğu ve Montajı 

Metal boru, hortuma göre çok daha uzun bir servis ömrüne sahiptir, ancak esnek değildir. Basınç altında esnekliğe ihtiyaç duyuyorsanız hortum en iyi seçimdir. Hidrolik hortum, basınçlı akışkanı transfer ederken aynı zamanda kendisi de hareket etmektedir. 

Temel olarak düz bir hat üzerinde hortum yerleştirilirken, hortumun uzunluğu portlar arası (uçtan uca) mesafeden daha fazla olmalıdır. Hortum basınca maruz kaldığında, hortum çapında (akışkan sebebiyle oluşan kuvveti dengelemek için) artış olur, hortum uzunluğu ise azalır. Basınç seviyesine bağlı olarak, uzunluk yüzde 4 oranında azalabilir. Bu, 3 fit uzunluğunda bir hortumun 2 inç kısalması anlamına gelir. 

Yani yeterince kısalma payı bırakılmamışsa, hortum ile başlık bağlantı noktalarda gerilim meydana gelecek, bu durum da sızıntı veya daha kötü sonuçlara yol açabilecektir. Hortum, başlık tarafından gevşeyerek ciddi bir soruna sebep olabilir. Yeterli kısalma payını bırakmak önemlidir, fakat hortumun gereğinden çok fazla uzun olması hortum yüzeyinin aşınması veya etrafındaki bileşenlere takılması açısından yeni riskler taşır.

ParkerStore uzmanınız ilave bilgiler ve uygun hortum seçimi, rotalanması ve montajı hakkındaki sorularınızı cevaplamak için yardımcı olabilir. Size en yakın bayimizin yerini bulmak için web sitemizdeki "Nereden Alabilirim" özelliğini kontrol edin.

Uygun Büküm Yarıçapı

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri - Parker Hannifin Türkiye Satış Şirketi

Hidrolik hortum esnek olmakla birlikte, iç kısmındaki tel takviyesi sebebiyle esneklik açısından belli limitlere sahiptir. Bu limitlerden birisi de hortumun minimum bükme yarıçapı ya da tel takviyesinin kırılmasına izin vermeyecek şekilde başlık bölgesinden sonra bükülmemesi gereken bir miktar düz uzunluk bırakılmasıdır.

Bunu şöyle düşünün: hortumun kesilen iki ucunu her birini bir elinize "U" harfi yapacak şeklinde alın. Aradaki düz mesafe hortumun büküm çapıdır ve bunun yarısı büküm yarıçapıdır. Bazı hortumlar diğerlerine göre daha küçük bir büküm çapına ve daha fazla esnekliğe sahiptir. Detaylar için Parker hortum kataloğuna (Cat 4400) bakabilir veya uygulamalarınız için ihtiyaç duyduğunuz büküm yarıçapı hakkında ParkerStore uzmanınız ile temasa geçebilirsiniz.

 

Hidrolik hortum tesisatı projelendirilirken dikkat edilmesi gereken bir başka önemli kural, hortum başlığının hortuma birleştiği noktadan sonraki düz hortum mesafesidir. Metal başlığın hemen sonrasında hortumu bükmeniz gerektiğinde kural, hortum dış çapının iki katı kadar uzunlukta hortumu düz tutmak ve bu noktadan sonra bükmeye başlamaktır. Yani hortum dış çapı ½” ise, başlık birleşim bölgesinden sonra hortum 1” kadar düz olacak şekilde rotalanmalıdır. Bu mümkün değilse, düz başlık yerine 90 derece veya 45 derece dirsek başlık kullanımı düşünülmelidir.

Akışkan basınç altında hortuma yüksek hızda girerse, hortumun iç kısmında hasara sebep olması istenmez. Böyle bir durum söz konusu olduğunda iç kısım zamanla hasarlanacak ve ciddi şekilde hortumun servis ömrünü kısaltacaktır. Eğer "dış çapın 2 katı kadar düz tutarsanız " akışkanın hortumun içine daha düzgün bir şekilde akışının sağlamış ve iç kısımda meydana gelebilecek problemleri de önlemiş olursunuz. 

Hortumun Burulmasının Önlenmesi

Hidrolik hortum esnek olmakla birlikte, iç kısmındaki tel takviyesi sebebiyle esneklik açısından belli limitlere sahiptir. Mekanik zorlanmayı azaltmanın bir yolu hortumun burulmasını önlemektir. Hortumun üzerinde yer alan kod etiketini ana hat olarak düşünün. Hortum montajında bu etikete baktığınızda eğer bir baston şeker şeridi gibi görüntüye sahipse hortum kurulum esnasında burulmuştur. Bu durumda uçları gevşetin ve 2 anahtar kullanarak (birisi hortum burulmasını önlemek, diğeri bağlantıyı sıkmak için) tekrar sıkın. 

Diğer yönlendirme kuralı hortumun bükülmesini önlemeye odaklanmaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, hortumun bükülme hareketini tek bir "düzlem" ile sınırlamak gereklidir. Bunu şöyle düşünün: soldan sağa bükülen bir hortum tek bir düzlemde hareket eder. Sadece yukarı ve aşağı doğru veya sadece ileri ve geri doğru hareket de bu şekildedir. Sol/sağ, ileri/geri ve yukarı/aşağı hareketin herhangi ikili kombinasyonu 2 düzlemde hareket edildiğini, üçünün birlikte olduğu durum ise 3 düzlemde hareket edildiğini gösterir. Çoklu düzlemde hareket durumu "birleşik büküm" olarak adlandırılır ve bu hortumun burulmasına neden olur, çünkü hortumun uçları hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiştir. Bu rotalama kuralı hortum hareketini tek bir düzlemde sınırlamaktadır, ancak uygulamanız hortum hareketinin birden fazla düzlemde olmasını gerektiriyorsa, tavsiye için ParkerStore uzmanınıza danışın.

Rotalama ve Kelepçeleme

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiKısa sürede hortumla ilgili problemlerin çıkmasının başlıca nedenlerinden biri aşınmadan dolayı dış katmanın ortadan kalkması ve çelik tel takviyesinin açıkta kalmasıdır. Çelik tel takviyesi neme maruz kaldığı zaman paslanma ve yapısal bozulma başlar ve hortumun servis ömrü kısalır. Bu rotalama kuralında hortum kelepçeleyerek hortumun doğru şekilde rotalanması ve desteklenmesi sonucunda aşınma önlenmektedir. Rotalama kuralı video 1. Kısım’da bir basınçlı hortumun basınçlandığında boyunun nasıl kısaldığı hakkında konuşmuştuk. Dolayısıyla kelepçenin çok sıkı bir şekilde hortumu sabitlemesi tercih edilmez. Hortumların diğer hortumlara sürtünmesi de aşınmaya neden olabilir, bundan dolayı her hortum ayrı ayrı kelepçelenmiş olmalıdır. Eğer kelepçe kullanımı mümkün değilse Parker ürün yelpazesinde yer alan aşınma dayanımı sağlayan alternatif ürünler de kullanılabilir. Detaylar için Parker yetkilisi ile görüşebilirsiniz.

Bakım / Servis Operasyonları için Planlama

Şimdiye kadar, bir bağlantıyı sökebilmek için başka bir bağlantıyı gevşetmek ya da özel bir aparat / alet almak zorunda kaldınız mı? Bakım aşamasını da düşünerek hortumu rotalamak size ciddi bir zaman kazandırabilir. Örneğin, birden fazla hortumun üst kısımda, diğerlerinin arka tarafta yerleştirildiği bir hidrolik manifold düşünün. Arka taraftaki hortum bağlantısına ulaşmak için ön taraftakileri kaldırmanız gerekir. Aynı zamanda, hangi hortumun hangi porta bağlandığını da unutmamak önemlidir. Bu durum, farklı hortum başlıkları ve rakorlar kullanılarak önlenebilir. Örneğin uzun ve kısa dirseklerin yanı sıra işi daha kolay hale getirebilecek kısa ve uzun düz hortum başlıkları da kullanılabilir. Bu durum, bakım için rotalama kuralının hortumun değiştirilmesi sırasında zaman kaybını engelleyecek şekilde projelendirilmesinin sağlayacağı faydalar için sadece bir örnektir.

Rotalama Kurallarının Özeti

Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri - Parker Hannifin Türkiye Satış ŞirketiHortum için temel rotalama kurallarını özetleyelim:

  • Hortum uzunluğu basınç altında %4 kadar kısalır, bu nedenle yeterli kısalma miktarı bırakılmalıdır.
  • Hortumu minimum bükme yarıçapından daha fazla bükmeyin.
  • Hortum bükümü için, başlık kısmının bitiminden sonra hortumun dış çap genişliğinin en az 2 katı kadar mesafeyi düz tutun.
  • Montaj esnasında hortumun burulmasını önlemek için daima "iki anahtar " kullanın.
  • Hortum bükülmelerini tek bir düzlemle sınırlandırın.
  • Sürtünme sebebiyle aşınmayı önlemek için hortumları kelepçeleyin.
  • Bakım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tesisatları temiz ve ulaşılabilir şekilde projelendirin.

Bu basit kuralları uygulayarak hidrolik hortumun servis ömrünün en üst düzeye çıkarmanız mümkündür.

Rotalama kuralları videomuzu izleyin ve problem yaşanmadan hortum arızalarını tespit edebilmek için özellikle 2. Kısımda yer alan detayları inceleyin. 

ParkerStore uzmanınızın sadece hortum ve başlıklarda değil, aynı zamanda bağlantılar, adaptörler, çabuk bağlantı elemanları ve diğer güçlü akışkan bileşenleri için büyük bir kaynak olduğunu tekrar paylaşmak isteriz. Bizi seçtiğiniz için ve hortum rotalama kuralları hakkında bilgi edinmek amaçlı zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Daha Fazla Bilgi Alın:

ParkerStore ve HOSE DOCTOR ile ilgili detaylı bilgi almak için ParkerStore sayfamızı ziyaret edin.

Parker'ın teknolojiye yön veren 100 yılını kutlayacağımız etkinliklere katılın ve Parker yetkilileri ile sohbet edin. 23 Mayıs 2017 Salı, Ankara SwissOtel, 25 Mayıs 2017 Perşembe, İstanbul Crowne Plaza Asia. Ücretsiz giriş biletinizi alın: http://parker.biz.tr

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

Ahmet Taş - Parker Türkiye Hidrolik Hortumlar ve Akışkan Bağlantıları Grup Satış Müdürü - Parker Hannifin

 

Bu makale, ParkerStore, Parker Perakende Pazarlama Uzmanı Suzanne Favri tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Bağlantı Elemanları ve Hortumlar Grup Satış Müdürü​ Ahmet Taş tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Hidrolik Rakor Sızdırdığında Yapmamanız Gereken 10 Şey

Demiryolu Sektöründe Montajlı Hortumlarda Zorlukları AB Demiryolu Standardı EN45545'e Uygun Olarak Aşmak

Tur mu Tork mu? Hidrolik Rakor Bağlantılarınızı Sızıntıya Karşı Koruyacak Doğru Seçim Nasıl Yapılır?

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Hortum Montaj ve Rotalama için En İyi Uygulama Örnekleri

Yorum yapın





Captcha