Parker Türkiye

İnşaat ekipmanınızın verimliliğini artıracak 2 çözüm

Hibrit motorlar için enerjiden tasarruf sağlayan yeni çözümler bulmakİnşaat endüstrisinin tarihi boyunca, makineleri daha güvenli, enerji açısından daha verimli hale getirmek ve emisyonlarında düşüş sağlamak bir ihtiyaç olmuştur.

Buna rağmen ağır yük makinelerinin birçoğunun ağır çalışma döngülerinde görev alması elektrikli sisteme geçişi tam olarak karşılayamayacakları anlamına gelmektedir. Bunun yerine hibrit bir çözüm ortaya konulmalıdır, ancak mevcut EHA ve EHP çözümlerinden hangisi daha yararlıdır?

Elektro Hidrolik Pompalar (EHP) kullanarak talebe bağlı elektrik

Tanım:

EHP’nin açılımı Elektro Hidrolik Pompalar’dır. Bu pompalar, geleneksel sistemlere benzer ancak içten yanmalı bir motor sistemi olmadan çalışır ve yüksek performanslı mobil hale getirilmiş bir tahrik unsuru ile kontrol edilir. Talebe bağlı güç kullanmanın yanı sıra değişken pompa ve ünite hızlarında çalışarak enerji geri kazanımı yerine maliyet tasarrufu sağlarlar.

Elektro Hidrolik Pompalar (EHP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajlar:

  • Talebe bağlı elektrik kullanımı yakıt tüketiminin %5 ila %20 arasında azalmasını sağlar.
  • Kullanılmadığı zamanlarda EHP’nin kapanmasını sağlayan talebe bağlı güç özelliği sayesinde gürültü azaltılır.
  • Sistem, yükün EHP’yi geri iterek hem motor hem jeneratör olarak çalışabileceği biçimde tasarlanmışsa aküsünü kendi kendine doldurabilmektedir. Bu sayede sistem bataryayı kendi doldurabilir.
  • Hızlı ve kolay ürün seçimi. Uygulamaya yönelik doğru EHP özelliklerinin seçilmesi için yalnızca üç parametre gereklidir:
    • Batarya Voltajı
    • Debi
    • Basınç

Dezavantajlar:

  • EHP geleneksel sisteme oldukça benzer olmasıyla mevcut metotlardan önemli boyutta bir ayrılık göstermez.
  • Mevcut makinelerin modellerinin yükseltilmesi için uygundur ancak uzun vadeli bir çözüm olmayabilir.
  • Değişikliklerin daha da ileri boyutlara taşınmasında EHA daha verimli olduğunu gösterebilir ancak bu, makinenin kullanım ömrüne bağlıdır.

 

Elektro Hidrostatik Tahrikle Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüşümü

Tanım :

EHA’nın açılımı Elektro Hidrostatik Tahrik sistemleridir ve geleceğin olası çözümü olarak nitelendirilmektedir. Halihazırda havacılık endüstrisinde kullanılan EHA sistemleri valfsiz çalışır, yani makinelerin her işlevi birbirine bağımlıdır. Bağımsız bir hidrolik sistem olarak bir silindir ve bir geri besleme ünitesi içerir. Ayrıca bir servo motor, değişken hızlı bir pompa ve bir elektrikli sürücü de içerir. Kompakt ve oldukça verimli EHA sistemleri çalışmak için yalnızca bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duyar.

Elektro Hidrostatik Tahrik Sistemleri (EHA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantajlar:

  • Geleneksel valf kontrolü olmaması enerji kayıplarının önemli ölçüde azalması anlamına gelir.
  • Yakıt tüketiminde %50’ye varan tasarruf sağlar.
  • Kompakt sistem, inşaat makinelerinin toplam ağırlığının azalmasını sağlar.

Dezavantajlar:

  • EHA, yeni bir sistemin montajını gerektirir ve geriye yönelik olarak mevcut inşaat araçlarına uyarlanamamaktadır.
  • Yeni makinelerin üretiminde tasarım aşamasında benimsenmelidir.
  • Teknolojide ileriye dönük büyük bir adımdır, bu nedenle kurulum maliyetleri yüksektir.

 

Hem EHP hem de EHA, inşaat makinelerinin mevcut çalışma biçimlerinden ileriye doğru bir adım olarak öne çıkıyor. İnşaat makineleri üreticilerinin çoğu için EHA ve EHP arasında karar verirken belirleyici unsurlar uygulama türü ve çalışma yoğunluğudur.

Üreticilerin geleceğe nasıl baktıkları da dikkate alınabilir. EHP’nin en kolay seçenek olduğun konusunda şüpheye yer yoktur. Ürün seçimini kolaylaştırır, EHA’dan daha ucuzdur ve mevcut sistemlere takılabilir.

Diğer yandan EHA’nın ciddi maliyetlere yol açması mümkündür. Geleneksel sistemden tamamen feragat etmeyi simgeler ve geriye dönük olarak mevcut makinelere uyarlanamaz. Bununla birlikte, havacılık endüstrisinin kanıtladığı gibi, EHA ağırlığı büyük oranda azaltarak EHP’den daha yüksek verimlilik sunar ve önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar.

İhtiyaçlarınız için hangi çözüm doğru olursa olsun inşaat makinelerinin verimliliğini artırmanın zorunlu olduğu açıktır. Bunun nasıl sağlanacağı konusunda daha fazla bilgi için ilgili teknik raporumuzu okuyun.

Daha fazla bilgi icin teknik raporumuzu indirin

 

Bu makale Kıdemli Sistem Mühendisi Björn Eriksson ve Endüstriyel Pazarlama Müdürü Adrian Butler tarafından kaleme alınmıştır.

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Sürücü Kontrollü Pompalar (DCP) Kullanarak Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Motor Yağı ve Hidrolik Yağda Nem Kirliliği ve Çözümleri

Can Lighter, Greener Heavy-Duty Trucks Become a Reality?

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: İnşaat ekipmanınızın verimliliğini artıracak 2 çözüm

Yorum yapın





Captcha