Parker Türkiye

İnşaat makinelerinizin ağırlığını nasıl azaltabilirsiniz?

Gün batımında inşaat makineleriAğırlık, enerji tüketimini arttırdığı ve çevreye zarar verdiği için bir sorundur. Bu sorunun çözümü için birkaç metot göz önünde bulundurulmalıdır.

Tasarım prosesinde makineyi bir bütün olarak mı düşünüyorsunuz?

Bir makine modeli yükseltme projesinde çalışırken geniş bir uzmanlık alanından yararlanmak için mümkün olduğunca çok sayıda mühendis çalıştırmak cazip görünse de bunun, makinenin toplam ağırlığı üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Bir inşaat makinesinin modelinin yükseltilmesinde, makinenin kasasına ekipman parçaları ekleyerek projeye kendi uzmanlığını katan makine üreticilerinin yanı sıra mühendisler de rol alır. Ağırlık işte bu noktada sorun olmaya başlar. Parça üreticileri, makinenin ağırlığı veya parçalarının diğer parçalarla birlikte nasıl çalıştığı konularıyla fazla ilgilenmez. Bu, yalnızca ağırlığı azaltmayı zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda parçalar birbirleriyle uyumlu çalışmadığından aradaki boşluğu doldurmak için daha fazla parçaya ihtiyaç duyulur.

Mühendisler, makineyi bir bütün olarak ele almak yerine genellikle makinenin yalnızca bir kısmını kapsayan rolleriyle ilgilenirler. Tek bir uzman çalıştırarak makine modeli yükseltmelerinde merkezi bir yaklaşım benimsenebilir, yani her karar makinenin toplam ağırlığını göz önünde bulundurarak alınabilir.

Bir makineyi tek bir uzmanın sökmesinin yararları nelerdir?

Metal makine parçaları

Ağırlığın azaltılması büyük bir zorluktur ve bununla başa çıkılabilmesi için söküm prosesi yeniden düşünülmelidir. Endüstriler, tek bir uzman çalıştırarak bütüncül bir bakıştan yararlanabilir. Bu, uzmanın belirli bir makineyle ilgili zorlukları etraflıca değerlendirmesine ve makinenin genel işlevini de dikkate alarak bu zorlukların üstesinden gelecek en iyi ekipmanları seçmesine olanak sağlar.

Tek bir uzmanın çalıştırılması, makinelerin sökülmesi ve modellerinin yükseltilmesine çok daha bütüncül bir yaklaşım getirerek gereksiz parçaların kullanımının önlenmesine ve gerektiğinde özelleştirilmiş parçaların kullanılmasına yardımcı olur.

Başlıca Yararlar

  • Tek bir uzmanın çalıştırılması proje yönetimine daha az zaman harcanması anlamına gelir..
  • Tek tek parçalar yerine makinenin bütününü ilgilendiren zorlukların tam olarak değerlendirilmesine olanak sağlar.
  • Ekipmanlar yalnızca zorlukların üstesinden gelmek için değil makinenin genel işlevini karşılamak için de seçilir.
  • Tek bir uzmanın çalıştırılması, farklı bileşenlerin boyutlarının küçültülmesiyle ağırlığın azaltılmasını hedefleyen bir yaklaşıma olanak sağlar.
  • Daha erişilebilir bir sistem elde etme olasılığını arttırarak gelecekte daha kolay bakım ve yükseltmelere olanak sağlar.
  • Sistemin gelecekteki montaj süresini kısaltır.

Makine üzerinde çalışan bir mühendis Günümüzde kullanılan çok sayıda mühendis çalıştırma metodu, daha verimli ve çevresini daha az etkileyen hafif makinelerin önüne geçmektedir. Üreticiler, tek bir uzman çalıştırarak yalnızca zaman ve paradan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makinelerinin geleceğini garanti altına alır ve geleceğin zorluklarına karşı hazır olmasını sağlar.

İnşaat makinelerinin verimliliğinin arttırılmasına ilişkin teknik raporumuzda; daha güvenli, enerji açısından daha verimli ve daha hafif makineler elde etmek için bir dizi çözüm belirledik. Alanın uzmanları tarafından kaleme alınan çözümlerde, söküm prosesini kolaylaştırmanın yolu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca geleceğin makinelerine ilişkin planların faaliyete geçirilip geçirilmediğini görmek için havacılık gibi diğer endüstrileri de takip ediyoruz.

Parker’da, daha hafif ve daha verimli makineler elde etmenin en iyi yolunun prosesin tamamına dönük bütüncül bir genel bakışa sahip olmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle Genuine Parker Parts (Benzersiz Parker Parçaları) programını oluşturduk. Bu eşsiz program, ilk tasarımlardan bakım aşamasına kadar makine işlevselliğinin mümkün olan en iyi şekilde karşılanmasını sağlamak için bir teknik Parker ekibiyle inşaat kuruluşlarının mühendislerini aynı ekipte toplar

Daha fazla bilgi icin teknik raporumuzu indirin


Makaleyi kaleme alan: Pazar Geliştirme Müdürü Diederik Bokhove - Hose Products Division

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:
 

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

"Makinenin Sesini" Dinleyerek Nesnelerin İnterneti (Iot) ile Alt Bileşenleri İletişim Ağına Bağlıyoruz

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Hidrolik Dişleri Tanımlamak için Dört Basit Adım

Can Lighter, Greener Heavy-Duty Trucks Become a Reality?

How Does a Smart User Interface Improve Machine Efficiency?

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: İnşaat makinelerinizin ağırlığını nasıl azaltabilirsiniz?

Yorum yapın





Captcha