Parker Türkiye

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Yük Algılama Valfi, Ağır Makine Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor -  Parker Türkiye Satış Şirketi - Parker HannifinOEM mühendisleri, iş makinelerinin üretkenliğini artırmak için daima yeni teknolojiler aramaktadır. İş makinelerine güç sağlayan mevcut hidrolik sistemlerin oldukça güvenilir olması ve bilinen çözümlerden ayrılmanın riskli ve maliyetli olması, hep bu arayışın karşısında olmuştur. Mevcut sistemler zaman içinde iyi rafine edildiği ve iyi çalıştığı için yeni bir hidrolik sistem tasarlamak yıllar alabilir. 

Mevcut Hidrolik Sistemlerle İlgili Zorluklar

Hidrolik sistemlerle ilgili, hala biraz çalışma gerektiren zorluklar mevcuttur

  • Makineyi herhangi bir yük koşuluna uyarlama olanağı.
  • Değişken yük döngülerinde tam performans elde etme.
  • Makinenin kararlılığı ve sistem fonksiyonunun öngörülebilirliği.
  • Valf işlevlerinin nasıl çalıştığı konusunda az esneklik.

OEM mühendisi, bugünün teknolojisinden sağlam bir temel kullanarak makine üretkenliği ve yakıt tasarrufunda artış sağlayan daha iyi bir sistemi nasıl geliştirir?

Yeni Nesil EQA Teknolojisi Üretkenliği ve Yakıt Ekonomisini Artırır

EQA (Elektrikli Akış Amplifikatörü) EcoFormance teknolojimiz LS (Load Sensing) valflerindeki yeni nesil gelişmelerden birini temsil etmektedir. Madencilik, ormancılık ve inşaat makinelerinde bulunan hidrolik sistemlerde kullanılan bu teknoloji, OEM’lere daha düşük risk sunmaktadır ve test edilen uygulamalarda %15 üretkenlik artışı ile %22 yakıt tasarrufu elde edilmiştir.

EcoFormance teknolojisi, benzersiz ve kullanışlı özellikler sunuyor.

LS valfi iş makinesinin üretkenliğini artırıyor ve daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor | EcoFormance LS valfi | Parker Hidrolik

  • Hassas kontrol
  • Daha yüksek üretkenlik
  • Enerji tasarrufu
  • Kolay kurulum

 

EQA teknolojisine sahip K220LS kumanda valfi; mobil hidrolik alanındaki engin deneyimimizin bir sonucudur, mükemmel performans sunar, yüksek kaliteli malzemeler ve hassas üretim süreçleri ile yapılmıştır. Basit ve gelişmiş hidrolik sistem çözümlerinde sistem yapısı bakımından büyük esneklik sunan geniş bir seçilebilir işlev yelpazesine sahiptir.

 

Hassas Kontrol

Ölçülen çıkış basıncı (meter-out pressure) yük koşullarına göre otomatik olarak ayarlanarak makine kontrolü, EQA teknolojisiyle büyük oranda geliştirilir. Bu, kule dönüş veya bom hareketi içeren işlevler ya da yük tutma özelliğine sahip kazıcı kolları için oldukça kullanışlıdır.

Daha Yüksek Üretkenlik

K220LS kumanda valfi, rejeneratif mod ile çift etkili mod arasında ve yer çekimi etkisiyle indirme ve güç kapatma arasında hızlı ve sorunsuz geçişe olanak tanır. Daha yüksek hız ve hassasiyet, belirli bir sürede daha fazla işin yapılabileceği anlamına gelir.

Enerji Tasarrufu

En aza indirilen çıkış (meter-out) kayıpları yakıt tüketimini azaltır. Valfte sağlanacak daha yüksek verimlilik, çalışma döngüsü için de daha fazla kullanılabilir güç anlamına gelir.

Kolay Kurulum

EcoFormance iş dilimleri, bir valf grubundaki diğer K220LS dilimleri ile birleştirilebilir. Giriş (meter-in) kontrolü, geleneksel ön kompanzasyon yöntemiyle yapıldığı için yazılımın sadece değişken çıkış (meter-out) basıncını kontrol etmesi gerekir. Bu, her OEM ECU kontrol cihazına kolayca uygulanabilir. EcoFormance LS valfleri, maksimum kurulum kolaylığı için tak çalıştır CAN arayüzü ile kullanılabilir.

Genel Uygulamalar

Load Sensing Valve Improves Heavy Duty Machine Productivity and Fuel SavingsLS Valfleri İş Makinesi Üretkenliğini Artırır ve Daha Yüksek Yakıt Tasarrufu Sağlar. K220LS EcoFormance LS kumanda valfi; değişen yük koşulları olan birçok işlev ve mobil veya sabit her türlü malzeme elleçleme ekipmanı için harika bir problem çözücüdür.

  • İş Makineleri
  • Ormancılık Makineleri
  • Madencilik Makineleri
  • Ekskavatörler
  • Beko Loderler

Daha Az Yakıt ve Daha İyi Performans

Değişken ölçülen çıkış basıncını kontrol etmek için K220LS’de kullanılan EQA elemanında hidrolik olarak basınç kompanzasyonu yapılır. K220LS, herhangi bir kombinasyonda hidrolik veya elektrohidrolik sürgü aktüatörler ile donatılabilir. Her bir valf dilimi; kendi özel işlevi için çok çeşitli sürgüler, basınç emniyet valfleri, basınç kompansatörleri, LS sınırlayıcılar ve diğer performans yükseltici işlevler ile optimize edilebilir.

K220LS EcoFormance LS Valfinin Sunduğu Avantajlar

• Geliştirilmiş makine kontrolü

• Daha yüksek üretkenlik

• Daha yüksek yakıt verimliliği

• Kolay uygulama

• Rejeneratif mod ile çift etkili mod arasında sorunsuz mod geçişi

• Tüm koşullar altında kavitasyonsuz çalışma

Hidrolik makinenizin operasyonel performansını en uygun maliyetli yöntemle maksimuma çıkarmak istiyorsanız çözüm olarak yeni nesil EcoFormance LS valfimizi değerlendirin. K22OLS EcoFormance LS valfi hakkında daha fazla bilgi için broşürü indirin.

 

İhtiyaçlarınız için hangi çözüm doğru olursa olsun inşaat makinelerinin verimliliğini artırmanın zorunlu olduğu açıktır. Bunun nasıl sağlanacağı konusunda daha fazla bilgi için ilgili teknik raporumuzu okuyun.

Daha fazla bilgi için teknik raporumuzu indirin

Uğur Kaşıkçıoğlu

Bu makale, Parker Hannifin Global Endüstriyel Sektör Müdürü Per Nilsson tarafından derlenmiş, Parker Türkiye Hidrolik Grup Satış Müdürü Uğur Kaşıkçıoğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Distribütörler, Değer Katar ve Tasarımdan MRO Hizmetlerine Kadar Destek Sağlar

Akıllı Hidrolik Silindirler Hidrolik Baraj Kapısı Kontrolünü Optimize Eder

Hidroelektrik Türbinin Tüm Fonksiyonlarını Kontrol Eden Hidrolik Güç Üniteleri

Tandem Sızdırmazlık Sistemi Mini Ekskavatör Silindirlerinin Performansını Artırıyor

 

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Yorum yapın





Captcha