Parker Türkiye

"Makinenin Sesini" Dinleyerek Nesnelerin İnterneti (Iot) ile Alt Bileşenleri İletişim Ağına Bağlıyoruz

Makinelerin Sesini dinleyerek Nesnelerin İnterneti ile alt bileşenleri iletişim ağına bağlıyoruz - Parker Hannifin TürkiyeParker'ı biliyorsanız uzun süredir endüstriyel ekipmanlar için tamamlayıcı parçalar ve yardımcı sistemler ürettiğimizi de bilirsiniz. Tam olarak 100 yıldır bu işi yapıyoruz.

Ayrıca günümüzde dünyanın 100 yıl hatta 5 yıl önceki halinden bile çok farklı olduğunu bilirsiniz.

Endüstriyel üretimde son zamanlardaki en büyük gelişmelerden biri sensörlerin; hortum ve boru bağlantı sistemlerinden pompalara, motorlardan, tahrik sistemlerine ve filtrelere kadar tüm endüstriyel ekipman türlerinde yaygınlaşmasıdır. Bu sensörlerden gelen veriler, endüstriyel ekipmanın işletme ve bakım şeklini değiştirmek için müthiş fırsatlar sunar.

Ancak şimdiye kadar genel olarak bu fırsatlar değerlendirilmemişti. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin odağı daha çok "girişimcilik düzeyindeki" IoT sistemleriydi ve bu sistemler tamamlayıcı parçalardan veri toplayamadı. Telekomünikasyon alanından bir terim kullanmak gerekirse endüstriyel IoT, "alt bileşenlerin iletişim ağına bağlanması" noktasına gelmeyi başaramadı ve bu genel anlamda değerini kısıtladı.

Makinelerin Sesini dinleyerek Nesnelerin İnterneti ile alt bileşenleri iletişim ağına bağlıyoruz - Parker Hannifin TürkiyeFirmaya özel protokoller, güvenlik kaygıları ve üretilen verinin büyük hacmi operatörlerin alt bileşenlere ulaşmasını dolayısıyla da arıza tahmini ve alt parça düzeyinde performanslarını en uygun hale getirmelerini engelledi.

İşte tam da bu noktada 100 yıllık tecrübe bu sorunlara çözüm oldu. Yüz binlerce uygulama üzerinde çalışarak kazandığımız teknik bilginin derinliği farklı IoT zorluklarına etkili bir şekilde cevap verme çabamızda bize yardımcı oldu. Örneğin, en uygun bilgi için sensörleri tam olarak nereye entegre edeceğimizi, hangi veriyi toplayacağımızı ve bakım, onarım ve işletme uzmanlarına en yararlı olacak şekilde bu verileri nasıl sunacağımızı biliyoruz.

Ancak tamamlayıcı bileşenlerin iletişim ağına bağlanmasını sağlama düzeyine gelmek için yalnızca tecrübe yeterli değildir. Farklı IoT zorluklarını ele almak ayrıca odaklanma ve kendini adamayı gerektirir.

Birkaç yıl önce Parker'da merkezi bir strateji başlattık. Bu strateji ile, birlikte işlerliği ve güvenliği sağlamak için, geliştirdiğimiz IoT ile çalışan ürünler ve yardımcı sistemlerin hepsinin aynı iletişim standartlarını ve en iyi yöntemleri kullanmalarını hedefledik.

Ayrıca ürünlerimizin başka üreticilerin ürünleriyle de bir arada bulunmak zorunda olduğunu fark ettik. Merkezi IoT girişimimizin temel ilkelerinden biri "her IoT çözümünün değeri birlikte çalışılabilirliği ile doğrudan orantılıdır" oldu. Üçüncü parti ürünler, uygulamalar ve platformlar ile birlikte çalışılabilirliği sağlayan açık ve karşılıklı değişim temelli bir yapı kullandık. Ayrıca IoT cihazları ve platformları arasında birlikte çalışılabilirliği desteklemek için OPC Derneği ve Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu ile birlikte çalıştık.

Makinelerin Sesini dinleyerek Nesnelerin İnterneti ile alt bileşenleri iletişim ağına bağlıyoruz - Parker Hannifin TürkiyeGüvenlik ve kullanım kolaylığı diğer temel ilkelerimizdir. Uçtan uca güvenli bir ekosistem oluşturmak için hareket ve depolamada en iyi yöntemle veri şifrelemeyi yazılıma dahil ettik ve tüm çözümlerimizde uyumlu bir kullanım sağlamak için ortak bir görüntüleme düzeni kullandık.

Sonuç olarak, IoT'de alt bileşenleri de iletişim ağına bağlayarak iş verimliliğinizi arttırmaya yardımcı olan açık, güvenli, birlikte çalışabilir ve ölçeklendirilebilir bir bağlantılı ürün ve hizmetler ekosistemi elde ettik.

Buna   Voice of the Machine™ (Makinenin Sesi) adını verdik.

 

Daha Fazla Bilgi Edinin:

Nesnelerin İnternetine özel web sayfamızı ziyaret edin: www.Parker.com/IoT 

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

Cumhur Yazaroğlu - Parker Hannifin Türkiye

 

Bu makale, Parker IoT direktörü Miguel Morales tarafından kaleme alınmış, Parker Türkiye Mobil Proje Mühendisi Cumhur Yazaroğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

Akıllı Pnömatik Çözüm Otomotiv EMC Testlerinde Gelişme Sağlıyor | Örnek Olay

LS (Load Sensing) Valfi İş Makinelerinin Üretkenliğini Artırıyor ve Daha Fazla Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Boru Bükme Makine İmalatçılarının Bütünüyle Elektrikli Otomasyona Geçişi

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: "Makinenin Sesini" Dinleyerek Nesnelerin İnterneti (Iot) ile Alt Bileşenleri İletişim Ağına Bağlıyoruz

Yorum yapın





Captcha