Parker Türkiye

Pnömatiği Tanıyın: IO-Link'i Anlamak

Pnömatiği tanıyın: IO-Link'i Anlamak - Parker Türkiye

IO-Link, IO-Link master isimli bir cihaz aracılığıyla birçok PLC konfigürasyonuna uygulanabilen ya da mevcut endüstriyel Ethernet ve endüstriyel ağ sistemlerine entegre edilebilen noktadan noktaya iletişim teknolojisidir. Sensörler, aktüatörler ve kontrol cihazları arasında noktadan noktaya iletişim için dünya genelinde standartlaştırılan ilk IO teknolojisidir (IEC 61131-9). "Endüstriyel USB" ile karşılaştırılabilir ve daha üst düzeydeki endüstriyel Ethernet veya endüstriyel ağ sistemlerinin mükemmel bir yerel uzantısıdır.

Son teknoloji ekipmanları için bir IO-link yapısı tasarlarken mühendislere birçok avantaj sağlanır. Örneğin: Basitleştirilmiş ve standartlaştırılmış bir bağlantı kurmanın yanı sıra IO-link'e bağlı Moduflex valf adası uygulayabilirler. Aynı zamanda gelişmiş sistem kontrolü sağlayan uzaktan kurulum, izleme ve artan veri kullanılabilirliğinin yararlarını fark edebilirler. 

IO-Link'i kullanmak ayrıca sıklıkla aktarmaların veya yeniden yapılandırmaların gerçekleştiği makine uygulamaları için de yararlıdır. Gereken zamanı ve plansız arıza sürelerini kısaltabilir.

IO-Link Kurulumu

Bu teknolojiyi iletişim yöntemi olarak kullanmanın önemli faydalarından birisi IO-Link'in özel veya karmaşık bir bağlantı kurulumu gerektirmemesidir. IO-Link cihazları, standart bir yakınlaşma sensörünü bağlamak için kullanabileceğiniz standart 3 telli kablolar kullanılarak bağlanabilir.

IO-Link'i Anlamak - Parker Türkiye

Daha önce pnömatik valf manifoltu için 25-pin bağlantısı kullandıysanız IO-Link'e geçtiğinizde endüstriyel ağ sistemlerine (ör. Profinet) benzer sistem kontrollerini ve performansı önemli ölçüde daha düşük bir maliyet ve daha az karmaşık bir sistemle elde edebilirsiniz.

  • Oldukça düşük maliyetli bir çözüm - Analog bir I/O'yu ve 4-20 mA/0-10 V sinyalini, analog bir sensör veya basınç regülatörü gibi analog bir cihazdan gelen IO-Link dijital bilgisiyle değiştirir. Böylece envanter maliyetini düşürür.
  • Müşterinin cihazlar arasında yetki dağıtımı yapmasını sağlar - Küçükten orta boyutlu makinelere kadar mevcut IO-Link master’larının çoğu IP67 sınıfındadır ve merkezi bir kabin yerine I/O noktalarının yakınındaki bir makineye yerleştirilebilirler.
  • SAFE güç kaynağı için uygundur - Parker'ın Moduflex IO Link çözümü dahil olmak üzere bazı IO-Link cihazları, yeni makine talimatlarından dolayı birçok pazarda önemli bir gereklilik haline gelen SAFE güç kaynağı ile birlikte kullanım için uygundur.

Veri kullanılabilirliği ve bakımı

IO-Link, PLC için veri kullanılabilirliğinde artış sunar. Bu sayede sorun çözme analizleri için harcanan zaman ve paranın azalmasına yardımcı olur. Üç tür kullanılabilir veri bulunur:

  • İşlem verisi – Cihaz ve master arasında otomatik olarak düzenli bir şekilde aktarılan döngüsel bilgidir ve makine kontrolleri için I/O olarak kullanılır.
  • Hizmet verisi – model ve seri numarası ya da hata iletileri ve bakım uyarıları (ör. cihazın aşırı ısınması, maksimal akımın aşılması, bobin kısa devresi) gibi cihazın kendisi hakkında bilgilerdir.

Parametre verileri – Önleyici bakım ihtiyaçlarını desteklemek için voltaj seviyesi veya döngü sayımları gibi istenildiğinde cihaza girilebilen veya cihazdan okunabilen bilgilerdir.

IO-Link'i Anlamak - Parker Türkiye

IO-Link ile daha hızlı yapılandırma ve hizmete alma sağlayan kontrol sistemi yazılımını kullanarak cihaz parametrelerini okuyup değiştirebilirsiniz. Üstelik ihtiyaç duyulursa kontrol sisteminden dinamik olarak değişiklik yapılabilir. Buna ek olarak IO-Link, neredeyse her yerden cihaz çıktısını izleyebilme, gerçek zamanlı durum uyarılarını alabilme ve ayarları belirleyebilme özelliği sunar. Kullanıcılar çıkan sorunları zamanında tanımlayabilir ve çözebilir. Bununla birlikte makine parçalarının kendisinden gelen gerçek zamanlı veriye dayanarak karar alabilirler.

Kullanıcılar, her cihazdan gelen hataları ve uygunluk durumunu görüntüleyerek sadece cihazın ne yaptığını değil aynı zamanda ne kadar iyi çalıştığını da görebilir. Bu genişletilmiş sistem kontrolü, kullanıcıların bir cihaz arızalandığında bunu kolaylıkla tanımlayabilmesine ve hat ya da makineyi kapatmadan sorunu teşhis etmesine imkân sağlar.

IO-Link sayesinde gerçek zamanlı ve geçmişe ait verilerin birleşmesi sistem parçalarının sorunsuz şekilde çalışmasını sağlar, cihaz değişimini basitleştirir ve operatörün makine bakım programlarını en uygun hale getirmesine olanak tanır.

Daha fazla bilgi edinin

Broşürümüzden IO-Link hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz veya Parker.com adresinden yapılandırıcımızı kullanarak uygulamanız için IO-Link'i nasıl kullanabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için bizi 0216 499 7081 numaralı telefonumuzdan arayabilir veya Parker Türkiye web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.

Ercan Pala - Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi

 

Bu makale, Parker Hannifin Pnömatik Avrupa Divizyonu Kontrol Cihazları Ürün Müdürü Patrick Berdal tarafından kaleme alınmış, Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

"Makinenin Sesini" Dinleyerek Nesnelerin İnterneti (Iot) ile Alt Bileşenleri İletişim Ağına Bağlıyoruz

Dağıtılmış Çift Eksenli Servo Sürücü Çözümlerinin Üç Büyük Avantajı

Mobil Ekipman Diyagnostiği (Mobile Asset Diagnostics) için Yeni Bir Standart Belirliyoruz

Pnömatik Bilginizi Test Edin

Yeni nesil elektro - hidrolik kontrol ile neler yapabileceğinizi keşfedin – IQAN® Connect

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Pnömatiği Tanıyın: IO-Link'i Anlamak

Yorum yapın





Captcha