Parker Türkiye

Sıcaklık | Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur

S.T.A.M.P. - Boyut, Sıcaklık, Uygulama, Akışkan, Basınç. Parker Satış Şirketi TürkiyeHidrolik hortum değişiminde dikkate alınması gereken 5 unsuru sıralayan yazı dizimizin ilki olan Boyut yazısında hortumunuzun doğru boyutunu belirlemenin (iç çap) ve hidrolik sisteminizin verimi açısından akış hızının önemini ele almıştık. S.T.A.M.P. yöntemimizde sonraki adım, Sıcaklıktır.

S.T.A.M.P. - Boyut, Sıcaklık, Uygulama, Akışkan, Basınç. Parker Satış Şirketi Türkiye

Sıcaklığın, hortumun kullanım ömrü üzerinde muazzam etkisi vardır. Maksimum kullanım ömrü sağlamak için belirlenecek iki sıcaklık koşulu vardır: dış ortam ve iletilen akışkan sıcaklığı.

İkame hortumunuzun kullanılacağı uygulamayı değerlendirin. Hortumun dışındaki sıcaklık veya ortam sıcaklığı nedir? Nerede kullanılıyor? Belki de uygulamanız, çok yüksek sıcaklıkların görüldüğü bir çölde madencilik ekipmanı veya aksine, sıcaklıkların -55°C'ye kadar düşebildiği bir soğuk depolama uygulaması. Her ikisi de hortum dış katmanına zarar veren, olumsuz etkileri olabilecek ortam sıcaklıklarına sahip zorlu kullanım koşullarıdır.

Ortam sıcaklığını belirlediğinizde düşünmeniz gereken bir sonraki etken akışkan sıcaklığıdır. Hortumdan akan madde ne ve sıcaklığı nedir? Makine yağı mı, su mu, petrol bazlı yağ mı yoksa hava mı? Bir akışkan tipinin (örneğin hava), aynı hortum için farklı bir sıcaklıkta başka bir tipten (örneğin su) sınıflandırılmış olabileceğini unutmayın.

Bir motor bölmesini ele alalım; hortumun içinde akan sıvı aslında ortam sıcaklığından düşük sıcaklıkta olabilir. Hem sıvının hem de ortamın sıcaklığına eşit ya da daha yüksek bir çalışma sıcaklığına sahip olan hortum seçmeniz uygun olacaktır. Parker Hortum Ürünleri kataloğu 4400 Teknik Kısım'da, dış ortam ve iletilen akışkana uygun Parker hortumunu belirlemeye yardımcı olması için bir sıcaklık çizelgesi verilmiştir.

Parker Hortum Ürünleri kataloğuna ek olarak yerel ParkerStore mağazası ve Parker Türkiye Web Sayfası da uygulamanızı değerlendirmek ve ihtiyaçlarınıza en uygun hortumu belirlemek için çok iyi bir kaynaktır.

Yazı dizimizde bir sonraki blog yayınımız, S.T.A.M.P. yöntemindeki üçüncü adım olacak: Uygulama. Beş adımın hepsini ayrıntılı bir şekilde görmek isterseniz web sitemizdeki ParkerStore S.T.A.M.P. videosunu (İngilizce) izleyin.

Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kaydolabilirsiniz. 

 

Cumhur Yazaroğlu, Parker Satış Şirketi Türkiye,

 

 

Bu makale, Parker Global Dağıtım Kanalları Pazarlama Uzmanı Suzanne Favri tarafından düzenlenmiş, Parker Türkiye Mobil Market Proje Mühendisi Cumhur Yazaroğlu tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

Bağlantılar:

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.1: Boyut

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.3: Uygulama

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.4: Akışkan

S.T.A.M.P. - Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur - No.5: Basınç

Doğru Akışkan Transferi Hortumu Nasıl Seçilir?

Su - Bir Dizel Motorun En Büyük Düşmanı

Hidrolik Sistemlerde Gürültüyü Azaltma

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Her durumda en iyisi - Sürücü Tarafından Kontrol Edilen Pompalar

Modern endüstriyel makinelerin kalbinde, her gün mühendislerin zihnini zorlayan karmaşık bir ödün verme süreci vardır. Bir yandan, hidrolik çözümlerin çevre üzerinde daha az etkiyle, daha sessiz...

Korozyon: Türleri, sebepleri ve önleme stratejileri

  Korozyonun yönetimi ve önlenmesi, çoğu sektörde kritik öneme sahiptir. Gereken adımlar atılmadığında korozyon; altyapı, güvenlik ve iş performansını riske sokarak yıkıcı sonuçlara neden...

Parker'da Kadınların Mesleki Başarısını Geliştirmek

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çeşitliliğin ve kapsayıcılığın rekabette fark yarattığını ve zaman içinde işletmeler için yararlı olduğunu göstermektedir. McKinsey & Company'nin 2018'de yaptığı bir...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Sıcaklık | Hidrolik Hortum Değişiminde Dikkate Alınması Gereken 5 Unsur

Yorum yapın





Captcha