Parker Türkiye

Tesis İçi Nitrojen Gazı Üretimi Değişken Akış Uygulamaları için Ekonomik midir?

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications? - N2 Tanks Installed - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

Üretim sürecinde nitrojen gazı içeren birçok uygulama, yoğun ve yoğun olmayan zamanlarda değişken hacimlerde gaz temin edilmesini gerektirir. Jeneratörlerin yalnızca sabit tam akış temelinde çalıştığı fikri, tesis içi nitrojen gaz jeneratörleriyle ilgili ön yargılı fikirlerdendir. 

Daha önceden üretilmiş gazı depolayan ve ayarlanmış akış yoluyla uygulamaya gereken kadar az veya çok gaz sağlayan geniş sıvı tankları ya da gaz tüpü takımlarının aksine tesis içi gaz jeneratörleri, ek depolama tanklarıyla her türlü maksimum talebi karşılayarak sabit tam akış temelinde çalışır.

 

Değişken akış uygulamalarında nitrojen jeneratörleri için seçenekler

Uygulamaların ihtiyaç duyduğu kullanım basıncı, sıkıştırılmış hava kaynağı tarafından belirlenen ve genellikle 5 ile 10 bar arasında değişen çıktı basıncıyla birlikte ulaşılabilir maksimum çıkış basıncına çok yakın bir değerdedir. Bu kadar küçük bir basınç farkından kullanışlı ve makul bir kapasite sağlamak için kullanılamayacak kadar büyük depo tankları gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu çözümün değişken ve maksimum akış uygulamalarında kullanılması gerçekçi olmaz.

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications? - Manufacturing Floor - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEABuna alternatif olarak ek kapasite için nitrojen üretim jeneratörü boyutlandırılabilir. Bu da büyük ihtimalle sermaye teçhizatına daha çok yatırım gerektirecek ve enerji maliyetlerini arttıracaktır. Birçok jeneratör sabit bir yeniden üretim çevriminde çalışır: tesis yoğun olmayan zamanlarda üretilen gazın yalnızca %10'unu kullanıyorsa gereken hava hacmi yine %100'dür. Bu, üreticinin yayımlanan havadan nitrojene oranlarının önemli ölçüde daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bu da çok miktarda boşa harcanan enerji tüketimi demektir.

 

 

Nitrojen üretimi teknolojisinde büyük ilerleme

Parker Domnick Hunter'ın son çıkan modüler nitrojen gaz jeneratörü, NITROSource PSA enerji verimliliğinde büyük bir ilerleme sunar ve uygulama değişken akış gerektirdiği zamanlarda dışarıdan alınan gaz seçeneklerine gerçek bir alternatif sağlar.

 

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications? - NITROSouce PSA Nitrogen Generator - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEAMaksimum verimde değişken akış

Yıllar süren kapsamlı araştırma ve geliştirmeden sonra Parker mühendisleri sıkıştırılmış hava girdisini nitrojen çıktısı olarak doğru şekilde eşleştiren bir sistem geliştirdi. NITROSource PSA jeneratörü EST içerir. EST enerji tasarrufu yapabilen, sistemi izleyen ve yeniden üretimin zamanlama çevrimlerini genişletebilen entegre bir cihazdır. Bu teknoloji, sıkıştırılmış hava kullanımını azaltır. Böylece hizmet aralıklarını uzatır, enerji tüketimini azaltır ve en önemlisi talebi üretim gereklilikleriyle eşleştirebilir.

Örneğin kapasitesinin %75'ini kullanan bir tesis, genellikle gereken gazı üretmek için ihtiyaç duyulan enerjinin %29'unda tasarruf yapabilir. Böylece sürdürülebilirliği yükseltir, performans ve karlılığı arttırır.

 

NITROSource ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin:

 

 

Nitrojen sistemlerinin tasarımı ve üretiminde 25 yıllık deneyimiyle Parker Domnick Hunter, gaz seperasyonu inovasyonunda endüstrinin lideridir. 

 

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications? - NITROSource Product Brochure - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

Parker Domnick Hunter NITROSource gaz jeneratörleri ile ilgili ek bilgi almak için, lütfen internet sitemizi ziyaret edin veya ürün broşürümüzü indirin. Parker ürünleri, teknolojileri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak için haber bültenlerimize kayıt olabilir, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz

 

 

 

 

 

Is On-Site Nitrogen Gas Generation Economical for Variable Flow Applications? - NITROSource Applications Manager - Parker Gas Separation and Filtration Division, EMEA

Bu makale, Parker Gaz Seperasyonu ve Filtrasyon Divizyonu EMEA Endüstriyel Gaz Uygulamaları  Müdürü Phil Green ve Dave Sykes tarafından kaleme alınmış, Parker Hannifin Merkez ve Doğu Avrupa Satış Şirketi Stratejik Pazarlama Yöneticisi Ercan Pala tarafından Türkçeleştirilmiştir.

 

 

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Yerinde Nitrojen Üretimini Değerlendirmek İçin 9 Sebep

Sahada Azot Üretimi ile Lazer Kesme Maliyetlerini Azaltın

Gazlı Kurutucular İle Maliyeti Düşürürken Enerji ve Verimliliği Artırma Yolları | Örnek Olay İncelemesi

Energy Efficient Nitrogen Generator Launched for North and South America

Top Frequently Asked Questions About Nitrogen Generators

How to Select an On-Site Nitrogen Generator

Pressure Swing Adsorption Technology as an Alternative to Conventional Air Separation Part 3 of 3

Kategoriler
Yazarın Son Gönderileri

Parker Hannifin’in uzaktan diagnostik sistemi Kaoussis RCV kamyonlarına takılıyor

Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin, Yunan atık yönetimi ekipmanları üreticisi Kaoussis tarafında, kendi ürettiği IQAN-MC4 Master Kontrolcüsü ailesi tabanlı...

Endüstriyel bağlantı elemanınız nasıl seçilir?

Düşük basınç devreleri dünyasında uygulamaların yaygınlaşması, farklı pnömatik ve endüstriyel bağlantı elemanı ürün yelpazelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu genişleme, daha kapsamlı bir seçim...

Akıllı Bir Kullanıcı Arayüzü Makine Verimliliğini Nasıl Arttırır?

Üretim endüstrisi, hayatta kalabilmek için gittikçe artan bir iyileştirme ve yenilik yapma baskısıyla karşı karşıyadır. Tüketici açısından, Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı cihazları herkesin...
Yorumlar

Parker ürünleri veya hizmetleriyle ilgili sorunuz mu var? Yardımcı olabiliriz: Bize Ulaşın!

Not Bırakın: Tesis İçi Nitrojen Gazı Üretimi Değişken Akış Uygulamaları için Ekonomik midir?

Yorum yapın





Captcha