Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Instalações até 70% mais rápidas

Instalações até 70% mais rápidas - Instalação realizada pela Mapre com conexões ZoomLock - Parker Brasil - ClimatizaçãoQue tal adotar uma tecnologia que ajude você a atrair novos negócios? Foi exatamente isso que o empreendedor Renan Palucci, da empresa Mapre Manutenção e Automação Predial, fez ao trocar a obsoleta técnica da solda de tubulações de cobre pela moderna e segura montagem com as conexões livres de chama ZoomLockTM, da Parker Sporlan.

Desde outubro de 2018, já foram sete os sistemas de climatização concluídos com a nova tecnologia, agregando diversos benefícios às obras. Os clientes ficaram tão admirados com a qualidade e rapidez das instalações que a contratação de novos projetos se tornou natural – e bastante frequente.

Montadas facilmente em menos de 20 segundos com a ajuda de um alicate de crimpagem, as conexões ZoomLock (foto) possibilitam a instalação a frio das tubulações de cobre, eliminando definitivamente o processo de brasagem (solda) – assim como os altos custos e riscos associados a essa técnica.

Atuando há cinco anos na cidade de Campinas (SP), a Mapre é uma jovem empresa que se especializou no projeto e instalação de sistemas de refrigeração VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), centrais de ar condicionado que permitem economizar energia elétrica atendendo várias evaporadoras com uma mesma condensadora.

Vantagem competitiva

Instalações até 70% mais rápidas - Renan Palucci, da Mapre: novos negócios instantaneamente - Parker Brasil - Climatização"Com as conexões da Parker ganhamos um forte diferencial competitivo; fornecemos uma solução muito mais ágil, mais bonita e bem mais eficiente que o método de solda", resume Renan. "Quando dizemos que vamos concluir a obra mais cedo do que o cliente espera e sem gerar chamas, é quase instantâneo conquistar novos projetos", comenta.

Renan conta como descobriu as conexões ZoomLock: "Como somos uma empresa de soluções para refrigeração, eu ficava inconformado com o uso da solda em todas as obras, e por isso decidimos procurar uma alternativa, algo que nos permitisse dispensar esse processo que é quase pré-histórico", relata.

"Nossa pesquisa nos levou à tecnologia ZoomLock, que logo entendemos ser a solução perfeita; decidimos adotá-la porque vimos que os resultados nos Estados Unidos eram muito bons e queríamos tornar nosso processo mais ágil e seguro", continua Renan.

Nesse momento a Mapre fez alguns levantamentos de custos, comparando a solução isenta de chama da Parker ao processo convencional de solda. A conclusão final foi que não houve aumento de custos com a troca da técnica. "No final das contas vimos que adquirir as conexões e o alicate crimpador nos traria ganhos reais, pois agora conseguimos terminar uma obra de 30 ou 40 dias na metade desse tempo", comemora Renan.

Mais agilidade, limpeza e segurança

Instalações até 70% mais rápidas - Linha ZoomLock - Parker Brasil - ClimatizaçãoDesde então, todas as instalações entregues pela Mapre trouxeram o mesmo resultado, surpreendendo pela agilidade, limpeza e segurança da obra. Entre os sistemas comerciais e residenciais já concluídos, o maior envolveu a climatização de 13 salas. Em todos eles, o índice de retrabalho e vazamento foi zero.

Renan lembra que antes o processo de solda em cada ponto da tubulação consumia de dois a três minutos, e também exigia a presença de nitrogênio passante para evitar a contaminação da linha. "Não é fácil limpar instalações montadas com solda, pois sempre sobram resíduos", lembra Renan. Agora os instaladores da Mapre não precisam mais se preocupar com essa etapa do trabalho.

Além disso, eles puderam dispensar o uso de equipamentos pesados e perigosos, que exigiriam cuidado especial no manuseio, como mangueiras, botijas e soldadores. Por levar menos equipamentos à obra, eles podem trabalhar facilmente inclusive em ambientes de acesso restrito.

As conexões ZoomLock podem ser aplicadas a uma extensa gama de fluidos refrigerantes e lubrificantes (mineral, POE, PVE e PAG), inclusive etilenoglicol, água não potável e fluidos inflamáveis (R32, R290, R600 e R600a). Atendem pressões até 700 psi e temperaturas de -40ºC a 121ºC e são certificadas UL Listed, ASHRAE, ICC-ES e CRN.

Para a Mapre e para todos os instaladores de tubos de cobre que desejam ganhar tempo e qualidade em seus trabalhos, definitivamente a era do fogo ficou para trás.

Conheça a solução ZoomLock

Especialmente projetada para trabalhar sem brasagem, a tecnologia ZoomLock é uma solução completa e inovadora, livre de chamas, o que torna o trabalho de unir tubos de cobre mais simples e rápido. A linha oferece conexões, uniões deslizantes, cotovelos, juntas Y, buchas redutoras, flanges, tampões, redutores, uniões em T, sifão, ferramentas de crimpagem e kits de ferramentas e de mordentes, além de peças e acessórios. Confira as vantagens:

• Poupa tempo e mão de obra
• Instalação mais rápida com menos equipamentos
• Mais segura, já que não produz chama ou fogo
• Dispensa a etapa de limpeza da linha após a montagem
• Dispensa o uso de nitrogênio na instalação
• Dispensa permissões especiais de trabalho
• Facilita o acesso aos locais de trabalho
• Vazamento zero e montagem consistente com alto nível de repetibilidade

Baixe o catálogo em: www.sporlanonline.com 
Para falar sobre ZoomLock, ligue (11) 3915-8643 ou mande um e-mail para carlos.costa@parker.com.
Veja o vídeo:

Leia mais artigos:

Tecnologia inovadora troca a brasagem por segurança e rapidez

O fim da brasagem

Novos componentes aumentam a vida útil dos equipamentos

Conjunto de válvulas simplifica processos de manutenção

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Instalações até 70% mais rápidas


Deixe um comentário





Captcha