모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

생명 과학 분야에서 다양하게 활용되는 극강 성능의 밸브|파카하니핀 코리아

Extreme Performance Valve Provides Versatility in Life Science Applications-Series 9 Valves Series - Application for the series 9 valev_Parker Precision Fluidics

 

분석 화학 의료 기기 분야에 사용되는 고도로 민감한 기기 장비에는 극한의 성능이 필요합니다. 이에 제품에 고유한 차별화 요소를 더하고 고객의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 OEM 다목적 최신 부품을 활용합니다.

솔레노이드 밸브는 이러한 부품 하나로, 가스 유체 처리 분야에서 정밀 제어 기능을 담당합니다. 고도화된 성능의 기기에 대한 수요가 늘어나는 가운데 OEM 낮은 누출 비율과 더불어 높은 온도 압력과 같은 한계 성능을 높일 유체 조절 부품이 필요한 상황입니다

블로그에서는 고성능 솔레노이드 밸브가 GC/MS(가스 크로마토그래피 질량 분석), 레이저 요법 가정 혈액 투석과 같은 중요 분야에서 까다로운 엔지니어링 요구 사항을 어떻게 해결하는지 예시를 설명합니다

 

 

가스 크로마토그래피 질량 분석

가스 크로마토그래피는 가스의 가지 물리적 속성을 활용하여 가스를 분리하고 농도를 감지합니다. 번째 속성은 끓는점입니다. 주로 1ml 미만 소량의 액체 샘플이 일반 용액으로 준비됩니다. 이후 flow 컬럼의 아진공에 혼합물이 제공되면서 혼합물이 끓고 샘플의 압력과 온도를 기반으로 예측 가능한 방식으로 컬럼( 튜브) 들어옵니다. 번째 속성은 flow 컬럼의 운반 기체 내에 있는 화합물의 이동성입니다. 운반 기체에 대한 친화성이 높은 화합물이 컬럼의 반대쪽으로 더욱 빠르게 도달합니다. 시점에서 정규 GC 경우 화합물은 감지기에 도달하여 관측 측정됩니다. GC/MS 경우 GC 출력이 질량 분석기의 이온화 챔버와 연결됩니다.

질량 분석 역시 화합물의 가지 물리적 속성을 기반으로 하며, 경우에는 분자 중량과 선택한 이온화 방법을 기반으로 화합물의 분자 이온화 도중 생성되는 전하입니다. 질량 분석기는 전기장을 사용하여 이온화된 분자의 비행을 생성하거나 이에 영향을 미칩니다. 모든 분자가 보유한 전하를 기준으로 영향을 받으므로 분자가 무거울수록 느린 속도의 영향을 받습니다. 이러한 분자는 해당 거리를 비행하는 소요되는 시간을 기준으로 비행 종료 전하에 의해 감지되는 경우가 많습니다. 따라서 방법을 TOF(비행 시간) 합니다.

질량 분석 원리의 속성으로 분자 중량의 격리가 필요하므로 챔버 내에 저항성 유체가 없어야 합니다. 질량 분석은 진공에서 진행해야 합니다. 다른 유형의 시스템에는 더욱 강한 진공 유형이 필요합니다. 파카의 Series 9 미니어쳐 캘리브레이션 가스 밸브 같이 누출 비율이 매우 낮은 솔레노이드 밸브는 다운타임 또는 유지보수 도중 챔버에 질소와 같은 비활성 기체를 다시 채우는 사용할 있습니다. 이는 특히 1 x 10-8 ~ 1 x 10-10토르의 진공을 관측할 있는 비행 시간 또는 극저온 질량 분석기에서 중요합니다. 진공에서 끓을 있는 화합물이 시스템을 오염시킬 있으므로 이를 통해 세션 사이에 질소 포화가 유지되는 시스템의 펌프 다운타임이 크게 감소합니다.  일반적으로 개방형 구성이 전원 장애 발생 안전 메커니즘으로도 사용됩니다.

Series 9 밸브를 포함한 분석 기기용 밸브 선택에 대한 추가 정보는 블로그 게시물을 읽어보십시오. <분석 기기의 밸브 선택 고려해야 중요한 >

 

 

레이저 요법 냉각수 제어

레이저 요법은 암부터 문신 제거와 노화 관련 피부 손상 감소에 이르기까지 여러 분야에 사용됩니다. 레이저는 인체에 가지 방식 하나로 사용됩니다. 안티에이징 시술의 경우 인체 조직의 복원과 성장을 자극하고, 문신 제거나 제모 시에는 특정 화합물에 초점을 맞추고, 치료 제거 시에는 레이저 절제를 활용합니다.

레이저 치료, 특히 레이저 절제를 해야 하는 경우에는 불편함과 통증이 유발될 있습니다. 그래서 일부 기업에서는 레이저 치료 부위에 냉매 추가 투입하기도 합니다하지만 냉매는 비싸고 대기를 오염시킬 가능성이 있기 때문에, 올바른 양의 냉각수 기체를 투입하는 것이 중요합니다. 시스템을 사용하지 않을 때에는 추가적으로 냉매가 빠져나가지 않도록 하는 것도 중요합니다. 냉매가 저하되면 옅은 농도의 부식성 가스가 나타나기 시작하고, 여러 물질의 수명이 단축됩니다. 작은 크기와 낮은 중량, 그리고 매우 낮은 누출 비율로 인해 Series 9 밸브는 기기 사용 중에 정밀하게 냉각수를 제공하는 있어 이상적인 제품입니다. 밸브를 핸드헬드 완드에 직접 달아 레이저 치료를 제공할 있어 밸브가 투입 지점에 위치하고 사용 중인지 여부와 무관하게 냉각수 누출이 발생하지 않습니다이를 통해 레이저 요법 시술자 비용이 절감되고 환자와 환경에도 냉각수 사용에 따른 영향이 최소화됩니다.

 

 

가정 혈액 투석

Extreme Performance Valve Provides Versatility in Life Science Applications - Home hemodialysis- Parker Precision Fluidics

가정 혈액 투석을 통해 환자는 더욱 간편하고 보다 저렴한 장비를 사용하여 매일 치료를 받는 것이 가능해지고, 그만큼 환자의 불편과 일상 생활의 중단 영향은 줄어듭니다. 치료 방법에 대한 기술적 과제는 가정에서 투석액을 만들고 투석하는 것입니다. 본래에는 가정에서 5~20리터의 소량으로 투석액 생성이 이루어졌습니다. 고급 여과가 사용되어 탈이온수를 소독하고, 이후에는 사전 측정된 농축물과 혼합되어 제공됩니다. 농축물에 혼합과 테스트가 필요하므로 치료 전에 설정 시간이 필요합니다.

지난 10 동안 온디맨드식 투석액에 대한 새로운 기술이 도입되었습니다. 유사한 여과 기술을 사용하여 용액이 생성되고 소량의 필수 화학물이 혼합물로 추가되며, 혼합물은 테스트 사용된 폐기됩니다. 혼합물에 추가되는 화학물은 양이 정밀해야 하며, 빠른 반응 시간과 낮은 내부 누출이 필요합니다. 멸균에 대한 필요성으로 인해 엄격한 외부 누출 요구 사항을 만족해야 하고, 투석액과 치료 기기 세척에 사용되는 소독 화학물의 부식성으로 인해 부식 방지 하드웨어가 필요합니다. Series 9 316 스테인리스 스틸 소재로 FKM 씰을 보유하고 있어 세척 화학물에 대한 부식 저항을 보장합니다.

 

 

결론

Extreme Performance Valve Provides Versatility in Life Science Applications_Series 9 Valve - Parker Precision Fluidics

Series 9 밸브는 가장 혁신적인 분석 의료 기기에 요구되는 매우 까다로운 엔지니어링 설계 문제에 대한 해법으로 검증된 다목적성 제품입니다. 낮은 누출 비율은 시장에서 견줄 만한 제품이 거의 없고, 부식 방지 부동태 처리된 316 스테인리스 스틸과 FKM 씰을 사용하는 독특한 구조로 인해 강력한 화학물도 견딜 있습니다.

Series 9 밸브는 분석 세척이 제공되거나 통합 하부 어셈블리 모듈에 장착될 있습니다. 파카의 엔지니어 전문가 팀이 필수 맞춤 설정에 관하여 추가적이 컨설팅을 제공할 있습니다

하위 시스템의 이점에 대한 자세한 내용은 블로그 게시물을 읽어보십시오. <OEM 기기 설계에 중요한 하위 시스템>

솔레노이드 밸브는 처음엔 특정 분야에 맞춰 설계될 있지만, 시간이 지나면서 우수한 품질과 내구성을 바탕으로 다른 분야에서도 사용 가능합니다. Series 9 경우 매우 낮은 누출 비율, 높은 반복성, 부식 방지 소재, 높은 압력과 온도, 다양한 피팅, 오리피스 전압에 맞춰 구성되었습니다. 추가로 밸브는 하부 어셈블리 하위 시스템에 탑재되고 분해 세척이 가능합니다. 모든 요소가 미니어처 경량형 설계에 담겨 있습니다. 다방면에서 사용이 가능한 Series 9 밸브는 앞으로 계속해서 여러 분야에서 사용될 있는 우수한 성능의 제품입니다.

 
* 시리즈9 미니어쳐 캘리브레이션 가스 밸브 제품 보기 클릭
 
* 파카코리아 제품 보기: http://ph.parker.com/kr/ko/products
* 파카코리아 문의처: parkerkr@parker.com
 
카카오톡 채널 추가하기
 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 생명 과학 분야에서 다양하게 활용되는 극강 성능의 밸브|파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha